{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es el número de parte del módulo de pantalla compacto que se utilizará con los controladores TeSys T LTMR?

Problema:
¿Cuál es el número de parte del módulo de pantalla compacto que se utilizará con los controladores TeSys T LTMR?

Linea de Producto:
TeSys T

Ambiente:
Hardware

Porque:
Número de parte del módulo de pantalla compacto Tesys T

Resolución:

El número de parte es LTMCU. Con esto puede configurar parámetros, visualizar información, monitorear alarmas y fallas detectadas, control local del motor y seleccionar diferentes idiomas según lo definido por la documentación.
Requiere un cable de conexión RJ45 para conectar el teclado al módulo / expansión Tesys T.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Tesys T
Explora más
Rango:
Tesys T