{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

Operacion y expectativas del disyuntor de las PDU de rack conmutada - Led indicador y mensajes

Problema:
¿Por qué los LED de salida permanecen encendidos después de que uno o más disyuntores se disparan en una PDU de rack conmutada?
¿Por qué ninguna Rack PDU administrada muestra un mensaje o alarma cuando se dispara uno o más disyuntores?

Línea de producto:
 Distribución de energía en rack (PDU)
PDU de rack serie AP8XXX
AP78XX PDU de rack medido
AP79XX PDU de rack conmutado

Ambiente:
Hardware

Causa:
Los modelos de PDU de bastidor conmutado y conmutación con medición por salida son las unicas que tiene un LED en cada salida de PDU, para indicar si la salida está encendida o apagada de acuerdo con la configuración de la tarjeta de administración de red. Los relés que "cambian" las salidas solo cambian un lado de las salidas. El LED indica que la bobina del relé está energizada. No hay circuitos para medir la tensión de salida de los disyuntores. Así. cuando se dispara un disyuntor, la bobina del relé de salida en particular todavía puede ser energizada.

Las PDU Rack administradas en general no tienen la capacidad de monitorear el voltaje de salida del interruptor. Por lo tanto, el usuario no recibe una alarma cuando se dispara un interruptor automático. La opción más cercana destinada a ayudar con el monitoreo de interruptores desconectados o una carga inferior a la normal es el umbral de carga baja. El usuario puede configurar el umbral de modo que si un mínimo en un banco o una PDU completa se encuentra  por debajo de  un cierto límite, como en el caso de que un interruptor a bordo se dispare y todo el equipo conectado al banco o la PDU caiga (y la PDU aún tenga alimentación de entrada). ), el umbral de carga baja se activará y notificará al usuario a través de los métodos de notificación configurados.

Resolución:
El comportamiento del LED de salida en los modelos de PDU conmutada se explica más arriba y funciona según lo diseñado.

El usuario puede considerar la configuración de umbrales de carga baja en todos los modelos de PDU administrados para comprender cuándo la corriente de carga está por debajo de un umbral en particular, como en el caso de un disparo dentro  del interruptor. Tenga en cuenta que, para cargas muy pequeñas de alrededor de 1 amperio, los umbrales de carga baja pueden no ser útiles en función de la precisión de medición documentada en la base de conocimientos ID FA156074 .

Más detalles sobre los beneficios de umbral de carga baja:
 
Nota: La Rack PDU genera una alarma cuando cualquier banco excede su valor nominal. Sin embargo, si se dispara un disyuntor, no hay una indicación definitiva de que el disyuntor esté abierto, aparte de que la corriente para ese banco disminuirá. Configure la advertencia de carga baja a 1 amperio por estos motivos:
La configuración predeterminada para la advertencia de carga baja es de 0 amperios. Esto efectivamente desactiva la advertencia. Con una configuración de 0 amperios para la advertencia de carga baja, la interfaz web no indicará que se haya disparado un interruptor automático.
Un umbral de detección de 1 amp para la advertencia de carga baja para la administración de banco de carga ayudará a indicar que un interruptor automático puede haberse disparado.

Explora más
Explora más

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.