{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Extensor de fibra NetBotz

Problema:
Extensor de fibra NetBotz

Línea de productos:
NetBotz

Entorno:
Hardware

Causa:
Para la instalacion del Productos se deben conocer sus caracteristicas tecnicas y componentes.

Resolución:
NetBotz Fiber Pod Extender se compone de dos componentes principales:
Unidad de extensión local
Unidad de extensión remota

El Fiber Pod Extender tiene un concentrador USB de 4 puertos integrado integrado en la unidad del extensor remoto.

Los NetBotz Fiber Pod Extenders admiten hasta 500 metros (500 m) de cableado CAT-5 entre los extremos local y remoto.

Diagrama

- Unidad de extensión local:
Autoalimentado
Se conecta a NetBotz 420 o 500 a través de un cable USB estándar
Upstream = conector USB B (se conecta al 420 o 500)
Abajo = conector MT-RJ (se conecta a la unidad de extensión remota)
- Unidad de extensión remota:
Autoalimentado
Concentrador USB de 1 puerto integrado
Aguas arriba = conector MT-RJ (se conecta a la unidad de extensión local)
Downstream = conector USB A (se conecta a la cámara o a los sensores)
Se puede conectar un máximo de 1 concentrador a la Unidad de extensión remota para extender 16 pies o 5 metros adicionales.
NOTA: Ambos extremos del Fiber Pod Extender deben tener alimentación.

Especificaciones de cableado de fibra:
El cableado de fibra debe proporcionar una conexión dúplex y terminarse con conectores MT-RJ en ambos extremos.
Para garantizar un funcionamiento correcto, solo se deben usar cables multimodo 62.5 / 125 o multimodo 50/125 para conectar la unidad de extensión local a la unidad de extensión remota.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más