{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué modelos del medidor PM2000 contiene alarmas?

Problema:
Que modelos del PM2000 tienen alarmas

Línea de Producto:
PM2000
PM2110
PM2120
PM2130
PM2210
PM2220
PM2230

Ambiente:

Software

Porque:
Características de los medidores PM2000


Resolución:
La opción de alarmas se encuentra disponible en los modelos PM2130 y PM2230

Una combinación diferente de alarmas controladas por puntos de ajuste y alarmas digitales con sellado de tiempo de 1s. Las alarmas se pueden programar y combinar para activar salidas digitales, el medidor mantiene registros de alarmas con las alarmas activas e históricas con estampado de fecha y hora en 40 registros

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más