{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo superar el problema de desplazamiento en la pestaña organización eléctrica de Ecostruxure Power Design - Rapsody?

El problema de desplazamiento se puede observar en la pestaña organización eléctrica de Ecostruxure Power Build -Rapsody. Siempre que intente seleccionar los componentes del diagrama de línea simple, el área seleccionada se desplazará desde el cursor de selección. Este problema puede resolverse mediante la siguiente configuración en el PC.

1. La resolución del sistema debe ser 1366 x 768
image.png

2. El tamaño del texto, aplicaciones y otros elementos se establecerán al 100%
3. La orientación debe ser horizontal.
image.png

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más