Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Es posible agregar elementos extra (selector/parada emergencia) a un ATV320U55N4WS?
En ATV320 IP65/IP66 hasta 4KW la carcasa trae de fábrica el troquelado para dos componentes.

En los modelos de variadores ATV320 con grado de protección IP65/66 (W/WS) mayores a 4KW con y sin contactor vario, no incorpora el troquelado para agregar otros elementos.

Si se quiere agregar algún elemento extra como un pulsador, el cliente puede hacer esta modificación por sí mismo, pero para manterner la misma IP, debe perforar el agujero de acuerdo a los requisitos de instalación del componente.
En los modelos de variadores ATV320 con grado de protección IP65/66 (W/WS) mayores a 4KW con y sin contactor vario, no incorpora el troquelado para agregar otros elementos.
Si se quiere agregar algún elemento extra como un pulsador, el cliente puede hacer esta modificación por sí mismo, pero para manterner la misma IP, debe perforar el agujero de acuerdo a los requisitos de instalación del componente.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: