{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Micrologic 6.0X ¿Necesita la instalación obligatoria de SGR y MDGF?

La protección contra defecto a tierra (ANSI 51 N) puede obtenerse de dos formas:

  • totalizando las intensidades de las tres fases y el neutro

  • mediante un sensor externo (SGR) instalado en torno al cable que conecta el neutro del transformador a tierra. La conexión del sensor SGR a Micrologic 6.0X se efectúa por medio de un módulo de interfaz MDGF.

Es decir, la protección de defecto a tierra se basa en la suma de la corriente en las fases y el neutro o en la señal proporcionada por un transformador de corriente de sensor externo para protección de tierra Source Ground Return (SGR) por medio del módulo MDGF.
Por tanto, la corriente de defecto a tierra se calcula mediante la propia Micrologic 6.0X (sin necesidad de sensores externos) o se mide (con sensores externos) según la configuración del interruptor automático, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Micrologic 6.0X ¿Necesita la instalación obligatoria de SGR y MDGF?

Se adjunta enlace a guia de usuario Micrologic X (ver págs 94 y 95):

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0102ES-04.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0102ES

¿Te fue de ayuda?