{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo se crea una receta con EcoStruxure Machine Expert?

Article available in these languages: English

Problema:
Normalmente, la fórmula se crea en el lado de la HMI con Vijeo Designer, pero puede haber casos en los que la fórmula deba formar parte de la aplicación del controlador.


Línea de productos:
SoMachine V4.1
EcoStruxure Machine Expert V1.0


Ambiente:
Software

Porque:

Receta con EcoStruxure Machine Expert


Resolución:

1) En el árbol de herramientas, haga clic con el botón derecho en Aplicación y añada el Gestor de fórmulas.
2) Añadir una definición de fórmula.
3) Defina la columna Receta.  Puede añadir la variable y el valor actual.
4) Defina la fórmula añadiendo el ingrediente.
5) Añada un nombre de etiqueta a cada ingrediente.
6) Cree la nueva fórmula e introduzca el valor.
7) Cree una POU nueva y utilice LoadRecipe y WriteRecipe para probar la fórmula.  Estos bloques de funciones forman parte de la biblioteca de gestión de fórmulas que se instala automáticamente al utilizar el gestor de fórmulas

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
TM221C24R
Explora más
Producto:
TM221C24R