FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
¿Existe alguna recomendación sobre el uso de contactores de bypass en variadores Altivar?
A la salida del variador no tiene que producirse ningún retorno de tensión. El cableado recomendado está formado por dos contactores enclavados mecánica...
¿Se puede descontectar de tierra el filtro CEM integrado en los ATV630? Otras gamas incluyen una lengüeta que permite la desconexión del mismo.
Para desconectar el filtro CEM integrado en los ATV630 hay que colocar los tornillos en las posiciones que se indican en las imágenes según el calibre...
¿Qué puede originar el fallo SLF2 en la conexión de Somove con ATV Process a través del puerto serie? ¿Cómo corregirlo?
El fallo alude a una interrupción de la comunicación entre Somove y el equipo, pero puede estar motivado por una incorrecta instalación del driver...
¿Se necesita habilitar alguna opción para entrar al servidor Web de Altivar Process? ¿Qué puede impedir que se muestren las páginas web?
No es necesario ningún requisito especial de acceso salvo seguir las instrucciones que se indican en los documentos PDF adjuntos que tienen en cuenta...
¿Existe algún tipo de protección contra inversión de polaridad en el cableado del encoder de los motores BCH2 (asociados a Lexium 28)?
El encoder integrado en los motores BCH2 está protegido contra inversión de polaridad en la fuente (permutación de los hilos + y - correspondientes)....
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
¿Cuales son los tiempos de disparo, de los interruptores diferenciales clase B?
Los tiempos de disparo de los Interruptores Diferenciales clase B, están conformes a las normas UNE-EN 61008 y 61009, ver ficheros adjuntos, con el...
¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de la resistencia de frenado en un ATV340 ?
Los valores máximo y mínimos en ohom para la resistencia de frenado de un ATV340 los encontrará en el documento adjunto.  
¿Es posible cambiar la dirección IP del puerto Ethernet de un M221 mediante configuración en el programa?
Problema Configuración de comunicación PLC M221 Línea de producto Modicon 221 Ambiente SoMachine Basic   Porque Configuración M221 Resolución   Sí,...
Entrada Return Air Sensor SC3000: Características cable y distancia máxima con sensor 10K type2.
1- Características del cable. 22 AWG o más grande. Que sea apantallado es una buena práctica. Se debe poner a tierra únicamente un extremo de la pantalla...
Resultados 1 - 10 de 100