FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
Ecostruxure Building Operation 3.0: Referencia comercial licencia cliente para Automation Server.
La referencia para una licencia cliente para el ASP/ASB es la  SXWSWCLIEX00001.
Sustituto detector optico ESMI221EM
El sustituto para el detector ESMI221EM es el Detector Óptico de Humos Analógico. 22051E con referencia comercial 06710602.  
Alternativa a pulsador Merten 623460.
Habría que utilizar el pulsador de 2 elementos plus MTN627660. El marco se deberá reemplazar también.
La referencia comercial del actuador o valvula no está disponible en mySE o la referencia indica "SOLO EXPORT".
Eso normalmente ocurre cuando se introduce la descripción del dispositivo en lugar de su referencia comercial.   A continuación se adjuntan las referencias...
La referencia comercial del sensor no está disponible en mySE o la referencia indica "SOLO EXPORT".
Eso normalmente ocurre cuando se introduce la descripción del dispositivo en lugar de su referencia comercial. A continuación se adjuntan las referencias...
Ecostruxure Building Operation 2.0: ¿Se pueden combinar licencias ES Hosted Node Pack?
Si que es posible combinar las licencias ES Hosted Node Pack. Por ejemplo, si de un ES cuelgan 120 dispositivos, se podría combinar la licencia ES...
¿Cuál sería la referencia de un arrancador en cofre tipo LG7 con enclavamiento en la posición "OFF" (carga: motor 5,5 kW / 400 Vac)?
Se requiere un arrancador en cofre tipo LG7, con posibilidad de enclavamiento en la posición "OFF", para un motor de 5,5 kW a 400 Vac. ¿Cuál sería...
Cuál es la tolerancia de voltaje de los interruptores diferenciales ilD clase AC, de 4 polos, pues necesito conectar uno de estos a un sistema de 440 V
La referencia A9R11480 es un diferencial de 300ma, la tolerancia es de 10%, si tienes 400V + 40 = la tension puede llegar a 440V perjudicando el poder...
Un Variador ATV71HC16N4 pasa del estado ACC (Aceleración), a CLI y en este estado permanece
El parametro CL I corresponde al control de limitación de intensidad de corriente del motor, es decir que el motor requiere más corriente y el variador...
Cual es el voltaje minimo de un diferencial de 2 polos, 63 A, clase AC, el cual se pide conectar a 110v fase-neutro, sin embargo los catálogos dicen que su tensión nominal es de 230v
Para la referencia A9R41263 va funcionar el diferencial pero el boton de prueba quedara perjudicado. En el laboratorio fue testeado el boton de prueba...
Resultados 1 - 10 de 10
  • 1