FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Qué puede originar el fallo SLF2 en la conexión de Somove con ATV Process a través del puerto serie? ¿Cómo corregirlo?
El fallo alude a una interrupción de la comunicación entre Somove y el equipo, pero puede estar motivado por una incorrecta instalación del driver...
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
¿ Es compatible TELEFAST ABE7CPA21 con la tarjeta de entradas analógicas BMXAMI0410?
No, no es compatible, es necesario montar TELEFAST ABE-7CPA410 para la tarjeta de entradas analógicas BMXAMI0410.    
Equivalencia XACA213
La botonera XACA213 no se suministra en España, no obstante podemos suministrar la botonera XACA211 que es identica a la XACA213 pero con un solo...
¿Cuál es la Selectividad entre el Compact NS400 y el Multi-9 NG125LMA?
Para las sobreintensidades de nivel cortocircuito la selectividad es total, es decir, tendremos selectividad hasta el poder de corte del NG125LMA...
¿Es compatible PL7 con Windows 7 o con el simulador de XP que incorpora Windows 7?
La herramienta PL7 v4.5, hasta su último Service Pack a dia de hoy (SP5), está cualificada para sistemas operativos Windows 2000, XP y Vista 32-bits...
No se reconoce cable USB para ZelioSoft v4.4 en Windows 7 64 bits
El driver USB de ZelioSoft v4.4 sólo es compatible con Windows 7 de 32 bits. En las versiones del sistema operativo a 64 bits el dispositivo no se...
¿Es factible cambiar la parte frontal de una HMISCU6A5 o HMISCU6B5 por la pantalla HMIS85?
Al declarar un proyecto con el combo HMISCU no se especifica jamás el tamaño de pantalla (eso indica la letra x): Ese detalle permite intercambiar...
Ecostruxure Building Operation 2.0: Sistemas operativos soportados por el Enterprise Server.
En el siguiente link de la Schneider Electric Exchange se encuentra el datasheet del Enterprise Server para versión 2.0 donde se especifican los sistemas...
Advanced Display: Compatibilidad Technician Tool con Ecostruxure Building Operation 2.0
Ecostruxure Building Operation 2.0 no es compatible con la Technician Tool app. En su lugar se utiliza la interfaz Web.
Resultados 1 - 10 de 71