FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
¿Existe alguna recomendación sobre el uso de contactores de bypass en variadores Altivar?
A la salida del variador no tiene que producirse ningún retorno de tensión. El cableado recomendado está formado por dos contactores enclavados mecánica...
¿Se puede descontectar de tierra el filtro CEM integrado en los ATV630? Otras gamas incluyen una lengüeta que permite la desconexión del mismo.
Para desconectar el filtro CEM integrado en los ATV630 hay que colocar los tornillos en las posiciones que se indican en las imágenes según el calibre...
¿Existe algún tipo de protección contra inversión de polaridad en el cableado del encoder de los motores BCH2 (asociados a Lexium 28)?
El encoder integrado en los motores BCH2 está protegido contra inversión de polaridad en la fuente (permutación de los hilos + y - correspondientes)....
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
¿Cómo averiguar el valor de la constante de FEM de un motor síncrono si no se dispone de los datos de placa del motor?
Si el parámetro de la constante FEM no está disponible lo mejor es realizar (manualmente o acoplado a un motor) el giro del eje del motor y medir...
No se reconoce cable USB para ZelioSoft v4.4 en Windows 7 64 bits
El driver USB de ZelioSoft v4.4 sólo es compatible con Windows 7 de 32 bits. En las versiones del sistema operativo a 64 bits el dispositivo no se...
¿Es posible apagar el display del ATV32 cuando no se usa?
El display integrado que llevan todos nuestros variadores se apaga únicamente cuando no está alimentado el equipo, para no dar lugar a equívocos sobre...
Cómo actualizar el Firmware de la tarjeta NMC AP9630 - AP9631 para las SMART-UPS RT ?
Problema: Desea actualizar el firmware de su tarjeta de administración de red (NMC) o se le ha indicado que lo haga. Tiene un dispositivo como una...
¿Es posible cambiar la dirección IP del puerto Ethernet de un M221 mediante configuración en el programa?
Problema Configuración de comunicación PLC M221 Línea de producto Modicon 221 Ambiente SoMachine Basic   Porque Configuración M221 Resolución   Sí,...
Resultados 1 - 10 de 59