FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
¿ Cualés son los indicadores y cómo puedo buscar objetos forzados en TSX Micro y TSX premium?
La palabra del sistema %SW108  contiene el numero bits forzados. esta información esta también disponible en la ventana de ajustes del procesador....
¿ Cómo puedo convertir un proyecto concepto de una "Version X " a una " Version (X+1)"?
Para convertir un proyecto desde Concept "Version X" hacia Concept "Version (X+1)", Importe/Exporte el proyecto de la siguiente manera: Inicie la...
¿Existe alguna recomendación sobre el uso de contactores de bypass en variadores Altivar?
A la salida del variador no tiene que producirse ningún retorno de tensión. El cableado recomendado está formado por dos contactores enclavados mecánica...
¿En Canalis KTA con la configuración de fase 3L+N+PER (tierra reforzada) la sección del conductor de protección (cubierta+PER) es la misma o al menos es equivalente a la sección de cualquiera de las fases o del neutro?
No, la sección de la cubierta +PER no es igual a la sección de las fases. Su valor es aproximadamente entre el 60 % y el 75 % de los conductores de...
¿Se puede descontectar de tierra el filtro CEM integrado en los ATV630? Otras gamas incluyen una lengüeta que permite la desconexión del mismo.
Para desconectar el filtro CEM integrado en los ATV630 hay que colocar los tornillos en las posiciones que se indican en las imágenes según el calibre...
¿Se necesita habilitar alguna opción para entrar al servidor Web de Altivar Process? ¿Qué puede impedir que se muestren las páginas web?
No es necesario ningún requisito especial de acceso salvo seguir las instrucciones que se indican en los documentos PDF adjuntos que tienen en cuenta...
¿Existe algún tipo de protección contra inversión de polaridad en el cableado del encoder de los motores BCH2 (asociados a Lexium 28)?
El encoder integrado en los motores BCH2 está protegido contra inversión de polaridad en la fuente (permutación de los hilos + y - correspondientes)....
¿Qué comandos están soportados en el kernel de Vijeo Citect para buscar las causas de los errores de comunicación?
Los comandos básicos que se pueden utilizar se resumen en 4: Page General->muestra información estadística del PC y de todas las comunicaciones. Page...
¿Cómo se puede poner en modo comentario (para evitar que se ejecute) una parte de programa de un POU realizado en lenguaje CFC con SoMachine?
No existe una opción como tal pero se proponen varias alternativas: 1.- Trabajar con la entrada "ENABLE" de los bloques que se pretende saltar. 2.-...
¿Cuál es la Selectividad entre el Compact NS400 y el Multi-9 NG125LMA?
Para las sobreintensidades de nivel cortocircuito la selectividad es total, es decir, tendremos selectividad hasta el poder de corte del NG125LMA...
Resultados 1 - 10 de 100