FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
¿Se puede descontectar de tierra el filtro CEM integrado en los ATV630? Otras gamas incluyen una lengüeta que permite la desconexión del mismo.
Para desconectar el filtro CEM integrado en los ATV630 hay que colocar los tornillos en las posiciones que se indican en las imágenes según el calibre...
¿Cuales son los tiempos de disparo, de los interruptores diferenciales clase B?
Los tiempos de disparo de los Interruptores Diferenciales clase B, están conformes a las normas UNE-EN 61008 y 61009, ver ficheros adjuntos, con el...
¿Es posible apagar el display del ATV32 cuando no se usa?
El display integrado que llevan todos nuestros variadores se apaga únicamente cuando no está alimentado el equipo, para no dar lugar a equívocos sobre...
¿Cual es la diferencia entre las levas XKMA9101, XKMA91011 Y XKMA91012?
Antes de nada, hay que recordar que en los combinadores XKM, los contactos son NC sin levas, así pues, donde pongamos levas el contacto estará abierto....
¿Qué elementos se incluyen en la referencia 48608 del enclavamiento mecánico entre 3 NW (2 RED + 1 RESERVA)?
Tienen que venir 2 juegos de cables y 3 placas 48608 Interenclavamiento por cable 3NW Aparatos Fijos o extraibles 2N+1R compuesto de: 2 uds 33209...
¿En un ATV71 se pueden leer registros internos o parámetros del variador desde la propia consola HMI?
Es posible leer cualquier parámetro del equipo desde la consola VW3A1101 (HMI). Se describe procedimiento de lectura de registros desde consola HMI:...
Repuesto - Clips de Fijación de Carril DIN - iC60
Se suministra, como repuesto, una bolsa que incluye clips de Fijación de Carril de los interruptores magnetotérmicos iC60 Acti9. La referencia corresponde...
Se dispone de un contactor LC1D115P7 al que se desea sustituir la bobina de 230 Vac por una de 220 Vdc. ¿Es posible el intercambio?
Sí. Es posible utilizar tanto una bobina de AC (corriente alterna) como una de DC (corriente continua) en un mismo contactor LC1D115 ó LC1D150. Luego,...
Funcionamiento del microcontacto B en el automatismo UA
El microcontacto B en 0 o en 1 únicamente se hace sensible en el funcionamiento de la conmutación con UA cuando damos una orden de conmutación voluntaria,...
¿Es posible suministrar una etiqueta circular de 60 mm tipo ZBY9*30, de "Paro de Emergencia", con el texto en sueco?
Sí, de dos maneras: 1) A través de la referencia estándar ZBY9730T (texto: NÖDSTOPP). 2) A través de la referencia genérica ZBY9106, indicando en...
Resultados 1 - 10 de 59