FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
Sustituto detector optico ESMI221EM
El sustituto para el detector ESMI221EM es el Detector Óptico de Humos Analógico. 22051E con referencia comercial 06710602.  
Alternativa a pulsador Merten 623460.
Habría que utilizar el pulsador de 2 elementos plus MTN627660. El marco se deberá reemplazar también.
La referencia comercial del actuador o valvula no está disponible en mySE o la referencia indica "SOLO EXPORT".
Eso normalmente ocurre cuando se introduce la descripción del dispositivo en lugar de su referencia comercial.   A continuación se adjuntan las referencias...
¿Que línea de producto sustituye a la oferta de variadores ATV71 / ATV61?
Problema Salida de comercialización ATV61/ATV71 Línea de producto ATV61/ATV71 Ambiente Homologación Variadores ATV61/ATV71   Porque Sustituir oferta...
¿Que gama de productos es el sustituto del relé de protección multifunción LT6P?
Problema Salida de comercialización LT6P Línea de producto Tesys T Ambiente Homologación Tesys T   Porque Suistituir oferta LT6P Resolución   La gama...
Cual es el reemplazo de los medidores PM800?
Los equipos de reemplazo sugeridos para los medidores PM800 son: PM810 y PM820 = METSEPM5560 PM850 y PM870 = METSEPM8240 Adjuntamos cuadros comparativos...
¿Cuál es el equivalente en el Catálogo actual al equipo TR9 (referencia 50304)?
El equivalente fue el EM9, que tenía una regulación de umbral de disparo de 10 a 150 kΩ en vez de 10 a 100 kΩ. Servía para redes de hasta 760 V AC...
¿Cuál es el equivalente de las referencias XB2MD11 y ZB2MZ1178, de la antigua gama de diámetro 30 mm de pulsatería?
XB2MD11: 9001KS11FB (maneta larga) + 9001KA1 (bloque de contactos conmutado NANC). ZB2MZ1178: 9001KN299 (etiqueta genérica: especificar en el pedido...
Que línea de producto sustituye a la oferta de relés con contactos temporizados modelos RE7?
Los relés monofunción con contactos temporizados RE7 han sido sustituidos por la linea actual RE22, su homologación directa se encuentra en la siguiente...
Resultados 1 - 9 de 9
  • 1