FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
¿Como programar un ATV320 para cuando se alimenta arranque en RUN?
Programar ATV320 para que cuando se le de tensión arranque en RUN sería: Conf > FULL > I_O > tCC > 2 Hilos Conf > FULL > I_O > tCt > LEL (Nivel) Alimentar...
Protección de aplicaciones Unity
¿Es posible proteger una aplicación Unity  tanto de escritura como de lectura, de forma que no se pueda visualizar la lógica programada? Las opciones...
En Somachine se ha programado un bloque READ_VAR en un M241 y aparece el "Error" activado, en la salida "CommError" aparece FF y "OperError" tiene el valor 1. ¿Por qué aparece este error?
El error descrito por CommError (16#FF) indica que el mensaje ha sido rechazado. De igual modo, el OperError es 1 porque los recursos del sistema...
¿Cómo se puede poner en modo comentario (para evitar que se ejecute) una parte de programa de un POU realizado en lenguaje CFC con SoMachine?
No existe una opción como tal pero se proponen varias alternativas: 1.- Trabajar con la entrada "ENABLE" de los bloques que se pretende saltar. 2.-...
¿Cómo realizar un cuentahoras de funcionamiento en M221? ¿Existe algún ejemplo de programa?
Existe una variable interna en los autómatas M221, %SD18, que se incrementa automáticamente cada décima de segundo. El programa ejemplo que se adjunta...
¿Es posible apagar el display del ATV32 cuando no se usa?
El display integrado que llevan todos nuestros variadores se apaga únicamente cuando no está alimentado el equipo, para no dar lugar a equívocos sobre...
¿Cómo se actualiza el firmware de un PLC Modicon M258?
Problema Actualización de firmware PLC M258 Línea de producto Modicon 258 Ambiente SoMachine V4.3   Porque Configuración M258 Resolución   Las actualizaciones...
¿Como leer datos de un detector biométrico XB5S con una XBTGT?
Problema   Configuración selectora Biométrico XB5 Línea de producto Harmony XB5S Ambiente Parametrización y configuración selector XB5S   Porque Aplicaciones...
¡Cómo programar con ATV Logic una salida que indique variador en control remoto en ATV320?
El fichero de SOMOVE adjunto muestra un ejemplo de ATV LOGIC con el que se acciona el relé R2 en caso de que el equipo se encuentre en modo remoto...
Error ‘La tarjeta que tiene en el PLC es superior a la que tiene configurada’ al cargar una aplicación PL7 a una CPU Premium.
Error ‘La tarjeta que tiene en el PLC es superior a la que tiene configurada’ al intentar cargar una aplicación PL7 v4.5 a una CPU Premium (TSXP57202M)...
Resultados 1 - 10 de 100