FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Filtrar resultados

Borrar
En Somachine se ha programado un bloque READ_VAR en un M241 y aparece el "Error" activado, en la salida "CommError" aparece FF y "OperError" tiene el valor 1. ¿Por qué aparece este error?
El error descrito por CommError (16#FF) indica que el mensaje ha sido rechazado. De igual modo, el OperError es 1 porque los recursos del sistema...
¿Qué puede originar el fallo SLF2 en la conexión de Somove con ATV Process a través del puerto serie? ¿Cómo corregirlo?
El fallo alude a una interrupción de la comunicación entre Somove y el equipo, pero puede estar motivado por una incorrecta instalación del driver...
¿Se necesita habilitar alguna opción para entrar al servidor Web de Altivar Process? ¿Qué puede impedir que se muestren las páginas web?
No es necesario ningún requisito especial de acceso salvo seguir las instrucciones que se indican en los documentos PDF adjuntos que tienen en cuenta...
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
¿Qué comandos están soportados en el kernel de Vijeo Citect para buscar las causas de los errores de comunicación?
Los comandos básicos que se pueden utilizar se resumen en 4: Page General->muestra información estadística del PC y de todas las comunicaciones. Page...
¿Cómo se puede poner en modo comentario (para evitar que se ejecute) una parte de programa de un POU realizado en lenguaje CFC con SoMachine?
No existe una opción como tal pero se proponen varias alternativas: 1.- Trabajar con la entrada "ENABLE" de los bloques que se pretende saltar. 2.-...
¿Es compatible PL7 con Windows 7 o con el simulador de XP que incorpora Windows 7?
La herramienta PL7 v4.5, hasta su último Service Pack a dia de hoy (SP5), está cualificada para sistemas operativos Windows 2000, XP y Vista 32-bits...
No se reconoce cable USB para ZelioSoft v4.4 en Windows 7 64 bits
El driver USB de ZelioSoft v4.4 sólo es compatible con Windows 7 de 32 bits. En las versiones del sistema operativo a 64 bits el dispositivo no se...
¿Cómo realizar un cuentahoras de funcionamiento en M221? ¿Existe algún ejemplo de programa?
Existe una variable interna en los autómatas M221, %SD18, que se incrementa automáticamente cada décima de segundo. El programa ejemplo que se adjunta...
Ecostruxure Building Operation 2.0: Webstation Language Pack Español para versón 2.0.3.
El Language Pack se puede descargar del siguiente link. Se requiere acceso a la Schneider Electric Exchange: https://ecobuilding.schneider-electric.com/search?documentUUID=f5c90751-e696-4d66-8124-d1ada8476302&title=WebStation%20Language%20Pack%20Spanish%20-%20v2.0.3.45%20-%20EcoStruxure%20Building...
Resultados 1 - 10 de 100