FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Existe algún tipo de protección contra inversión de polaridad en el cableado del encoder de los motores BCH2 (asociados a Lexium 28)?
El encoder integrado en los motores BCH2 está protegido contra inversión de polaridad en la fuente (permutación de los hilos + y - correspondientes)....
Video FAQ - Ecostruxure Building Operation: Funcionalidad External Log Storage. Paso 1. Introducción a la funcionalidad e instalación de PostgreSQL.
En este primer vídeo sobre el External Log Storage introducimos la nueva funcionalidad añadida en Ecostruxure Building Operation 3.0 mientras instalamos...
Nota técnica - Ecostruxure Building Operation: Wrong domain, user or password al iniciar sesión en Webstation.
Si se puede iniciar sesión desde Workstation pero no desde Webstation y se obtiene el mensaje "Wrong domain, user or password" consultar la siguiente...
¿Es posible programar los variadores y servovariadores a través de Canopen desde Somove?
Es posible, y para facilitar la tarea se ha creado la siguiente guía de implementación que sigue paso a paso el proceso: desde la instalación del...
Ecostruxure Building Operation 3.0: Referencia comercial licencia cliente para Automation Server.
La referencia para una licencia cliente para el ASP/ASB es la  SXWSWCLIEX00001.
Notification Report: Ejemplo con formato tabla en HTML
En el siguiente link se puede consultar un ejemplo de como crear un Notification Report con formato de tabla en HTML: https://ecostruxure-building-help.se.com/bms/topics/show.castle?id=11170&locale=en-US&productversion=3.0&a=1...
¿Existe una licencia para actualizar TAC Vista a Ecostruxure Building Operation?
No hay una licencia para actualizar el BMS TAC Vista al BMS Ecostruxure Building Operation. Se deben adquirir las licencias pertinentes para Ecostruxure...
ACCESS RIGHT INVALID Lexium 28 al tratar de comandarlo desde Somove [2880] E1103
Cuando el equipo se encuentra en modo de control por Canopen, Somove no tiene acceso. Para permitir acceso es necesario cambiar el modo de trabajo...
¿Cuáles son los servicios de Windows que utiliza el Power Monitoring Expert 9.0?
Todas las aplicaciones PME sin una interfaz de usuario se ejecutan como servicios de Windows. En anexo se encuentra una tabla que enumera todos los...
Resultados 11 - 20 de 100