FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Integración dispositivos M-Bus en Ecostruxure Building Operation
La solución pasa por utilizar una pasarela de M-BUS a Modbus TCP y, posteriormente, realizar la integración con un SmartX Server. Ver el siguiente...
Ecostruxure Building Operation 3.0: IP-IO y External Bindings
En el siguiente video se muestran las recomendaciones de enlaces en BACnet usando los External Bindings entre los IP-IO y SmartX IP Controllers y/O...
Smartstruxure Lite: Envío de email con Multi-purpose Manager.
En el siguiente link hay un ejemplo de como implementar un script de LUA para el envío de email utilizando un Multi-purpose Manager o MPM. https://community.exchange.se.com/t5/Knowledge-Base/Does-SmartStruxure-Lite-support-e-mail-servers-that-require/ta-p/2603...
¿Cual es la temperatura de funcionamiento de los automatismo eléctrico y enclavamiento modelos UA e IVE?
La temperatura de trabajo (funcionamiento) de los enclavamientos y automatismos eléctricos IVE ó UA está comprendida entre -25 ° C y + 70 ° C ( máx.+50...
¿Donde puedo encontrar la Declaración de Conformidad CE de la gama Easy9?
Se adjunta Declaración de Conformidad CE de la gama EASY9.  
Introducción y Configuración del Multi Display Adapter
 El Multi Display Adapter (MDA) es un adaptador que se acopla a los displays de la Serie SP5000 de Pro-face o de la Serie GTU de Schneider para poder...
ECOSTRUXURE - ¿Por qué no logra comunicar el TM221 con un A9MEM modbus? Se tiene un iEM3155 y se ha declarado una central iEM3150 que aparece como objeto predefinido
El motivo por el que no comunica es porque al inicio de la comunicación el autómata TM221 lanza una trama de petición de identificación y el equipo...
Cómo configurar una pantalla Pro-face para que sea servidor FTP.
Todas las pantallas actuales de Pro-face que lleva puerto ethernet se pueden configurar como servidor FTP. Este servidor FTP nos da acceso al contenido...
GPPRO EX - Función de recetas avanzadas Funcionamiento y Configuración
En esta FAQ se explican los siguientes puntos sobre la función de recetas avanzadas del software de programación GP-Pro EX: - Configuración - Uso...
Introducción al EcoStruxture Augmented Operator Advisor (AOA)
Adjunto encontraréis una presentación donde se hace una Introducción al EcoStruxture Augmented Operator Advisor. En esta presentación se tratan los...
Resultados 31 - 40 de 100