FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Compatibilidad de los plugins Schneider Universal Plugin 2.5.1. y SVEA LON DALI Controller plugin con Ecostruxure Building Operation.
Los plugins LNS Schneider Universal Plugin y SVEA LON DALI Controller plugin no son compatibles con Ecostruxure Building Operation.
¿Qué es un sistema de gestión de edificios?
En el documento adjunto se explica que es un sistema de gestión de edificios y como, mediante su utilización, se mejoran las condiciones de confort,...
Guia referencia técnica Ecostruxure Building Operation 3.0
La guía de referencia técnica de Ecostruxure Building Operation 3.0 se puede descargar del siguiente enlace: https://ecobuilding.schneider-electric.com/search?documentUUID=b87bc82a-5641-4ab7-8408-48b48349ae1b&title=EcoStruxure%20Building%20Operation%20-%20Technical%20Reference%20Guide...
Equivalencia XACA213
La botonera XACA213 no se suministra en España, no obstante podemos suministrar la botonera XACA211 que es identica a la XACA213 pero con un solo...
¿Cuántos módulos de entradas/salidas Xenta se pueden usar como máximo junto al Automation Server?
El Automation Server permite la utilización de hasta 20 módulos de entradas/salidas Xenta.
Video FAQ -Integración de Ecostruxure Building Operation en PME
En el siguiente vídeo se explica, paso a paso, el proceso para integrar Ecostruxure Building Operation en PME usando Ecostruxure Web Services.  
Módulos Entradas/Salidas Automation Server: Tipo de cable a utilizar para cablear las entradas/salidas.
En el siguiente enlace se pueden consultar las características del cable a utilizar: https://community.exchange.se.com/t5/Knowledge-Base/What-type-of-cable-should-be-used-to-wire-inputs-and-outputs/ta-p/1266...
Cambiar el puerto de comunicaciones BACnet IP en el AS
El puerto de comunicaciones de BACnet IP se puede cambiar según se indica en la siguiente captura:
¿Como puedo saber el significado de las referencias de los relés MiCOM P120 / P121 / P122 / P123?
Se adjuntan tablas con la descripción del significado de las referencias de los relés MiCOM de las gamas  MiCOM P120 / P121 / P122 / P123: Descripción...
Nota técnica: Ecostruxure Building Operation. Cómo visualizar en un TGML que un punto está forzado
En la siguiente nota técnica se describe como visualizar en un gráfico TGML cuando un punto está forzado.
Resultados 41 - 50 de 100