FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

VFAQ - PROFACE - Buscar sustituto de un equipo descatalogado
En este video veremos donde podemos encontrar los posibles sustitutos de un equipo descatalogado de Pro-face, analizaremos la información que nos...
Nota técnica: Actualización de Firmware de la Micrologic X a la V 002.000.004
 Se adjunta el procedimiento seguro para actualizar el firmware de la Micrologic X del Masterpact MTZ a la versión V 002.000.004. El manual de la...
¿Cómo realizar un cuentahoras de funcionamiento en M221? ¿Existe algún ejemplo de programa?
Existe una variable interna en los autómatas M221, %SD18, que se incrementa automáticamente cada décima de segundo. El programa ejemplo que se adjunta...
¿Es posible apagar el display del ATV32 cuando no se usa?
El display integrado que llevan todos nuestros variadores se apaga únicamente cuando no está alimentado el equipo, para no dar lugar a equívocos sobre...
¿Es factible cambiar la parte frontal de una HMISCU6A5 o HMISCU6B5 por la pantalla HMIS85?
Al declarar un proyecto con el combo HMISCU no se especifica jamás el tamaño de pantalla (eso indica la letra x): Ese detalle permite intercambiar...
¿Como hacer un backup y/o recovery del sistema en la Serie HMIGTU?
El objetivo es proporcionar el recurso de recuperación del sistema que se puede utilizar para hacer copias de seguridad y recuperar el sistema de...
Comunicar MC3.92 con ESGRAF
Pregunta: ¿Es posible comunicar MC3.92 con un ESGRAF? Respuesta original: Sí lo es. ¡La conexión de información funciona como en los paneles más nuevos!...
Resultados 61 - 70 de 100