FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

KIT SÍSMICO PARA PRISMA P
Se adjunta mini guía: KIT SÍSMICO PARA PRISMA P.
Nota técnica. Room Controllers SE8350 y SER8350: Control velocidad ventilador con motores ECM.
A partir de la versión 2.1.1-22-9976868 de firmware, tanto el Room Controller SE8350 como el SER8350 dispone de una salida analógica 0-10VDC para...
MINI GUIA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRISMA P
Se adjunta mini guia del MANTENIMIENTO PREVENTIVO de los armarios de la gama PRISMA P
Ecostruxure Building Operation: Ejemplo de cableado de una salida TRIAC en un AS-B
Se adjunta imagen de ejemplo de cableado de la salida de TRIAC de un Automation Server Bundle.
Características del sensor remoto de temperatura para conectare en la entrada RS del pack de relés SC3000.
Se trata de un termistor de 10K Tipo 2. Se adjunta archivo con la correspondencia entre resistencia y temperatura. Se encuentra resaltado en amarillo....
Alternativa a pulsador Merten 623460.
Habría que utilizar el pulsador de 2 elementos plus MTN627660. El marco se deberá reemplazar también.
GP-Pro EX - ¿Qué podemos hacer cuando tenemos 2 objetos superpuestos y solo vemos uno? Separación de capas
Cuando en el GP-Pro EX tenemos dos objetos superpuestos, la pantalla siempre visualiza al frente el útimo objeto que ha actualizado su estado. Por...
Ecostruxure Building Operation: ¿Como conectar un sensor de corriente en entrada UI de módulo I/O?
En el siguiente esquema se detalla como conectar un sensor de corriente a la entrada UI del módulo I/O:  
Conexión Bluetooth con Powersuite/Somove
Se probará primero la conexión física, a nivel de puerto COM del ordenador y a continuación se realizará la prueba de Modbus Test. Si la comunicación...
Resultados 71 - 80 de 100