Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • Default Alternative Text
    Desplegables dentro de cualquier Data Center, almacén o incluso en exterior para reducir el tiempo y la complejidad.

    Sala modular

    Angled view of a data and server room.

    Retos

    La construcción o la ampliación de un Data Center es un proceso complejo y costoso que requiere una gran inversión de capital inicial, y los Data Center tradicionales no cubren los requisitos de seguridad necesarios para los entornos informáticos críticos.
    • Soluciones

      Se pueden implementar salas modulares de Data Centers de alta calidad y seguras dentro de prácticamente cualquier Data Center existente, almacén, o al aire libre. Las soluciones de salas modulares de Data Centers reducen la complejidad, los costes de capital y funcionamiento, y el plazo de comercialización.
    • Propuesta de valor

      Modularidad: rentable y fácil de escalar según las necesidades.
       
      Seguridad: se ha diseñado para proporcionar un nivel de protección certificado contra las amenazas externas, como el fuego, el agua, la humedad, el polvo, el humo y la radiación electromagnética.
       
      Eficiencia energética: el aislamiento de las salas modulares de Data Center maximiza la eficiencia de la refrigeración, por lo tanto, ahorra en OPEX.
    • Diferenciación

      • Certificado contra temperaturas extremas y la humedad.
      • Protección certificada contra el agua y el polvo.
      • Con aislamiento térmico eficiente, atenuación acústica y hermético.
      • Protección contra la compatibilidad electromagnética (EMC) (frecuencias altas y bajas).
      • Ofrece protección antirrobo y resistencia mecánica.
      • Paredes, techo y puerta resistentes al fuego (durante 120 minutos).
    Texto Alternativo Predeterminado

    Aplicaciones

    Beneficios

    • Texto Alternativo Predeterminado
       
      • Futuras ampliaciones sin interrupciones
      • Pueden basarse en un proyecto o en un kit de montaje
    • Un hombre guiando una grúa que lleva un contenedor a un lugar específico
       
      • Totalmente reubicable
      • Ubicación interior o exterior
      • Superficie despejada