¿Cómo transformar las sucursales en una red inteligente y conectada?
28/08/2025

dr
En el mundo empresarial actual, caracterizado por la rapidez de los cambios y la alta competitividad, contar con información precisa, centralizada y en tiempo real se ha convertido en una necesidad estratégica. Este escenario se vuelve aún más complejo cuando una organización cuenta con múltiples sucursales distribuidas geográficamente en el país o con presencia regional, debido a que deben ser administradas eficientemente con el control, supervisión y mantenimiento de los procesos en cada punto de venta.