Producción sostenible de 6.7 millones de toneladas de acero al año
ArcelorMittal reduce las emisiones de polvo con EcoStruxure™ Plant para proteger a sus empleados y al medioambiente.

EcoStruxure Plant & Machine
Descubre cómo el Internet industrial de las cosas (IIoT) puede ayudar a que la fabricación sea más segura, confiable, conectada, eficiente y sostenible.

Mayor seguridad de los empleados, las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Mayor confiabilidad, flexibilidad y eficiencia de los procesos
6.7 millones de toneladas de acero al año
Mediante la implementación de la arquitectura de EcoStruxure™ Plant, que incluye el controlador Modicon M580 conectado a Ethernet, la planta de ArcelorMittal en Dunkerque redujo los niveles de polvo en el sitio y en la región.
Descubre cómo tu empresa puede alcanzar el éxito con EcoStruxure: Innovación en todos los niveles.
- Las plantas siderúrgicas deben funcionar 24/7, los 365 días del año, lo que supone una enorme carga para la planta y aumenta considerablemente los niveles de polvo en el sitio. Cualquier interrupción causa un efecto colateral. Cuando se interrumpe el flujo, los hornos comienzan inmediatamente a enfriarse y pueden tardar de 1 a 2 días en volver a la temperatura necesaria para fundir.
- Cumplimiento de la legislación europea para reducir la cantidad de polvo en el aire dentro de las instalaciones, así como las emisiones hacia la región de Dunkerque.

Testimonio del cliente
Philippe Loridan, ingeniero de mantenimiento de ArcelorMittal, Dunkerque«Creo que nuestros proyectos futuros también contarán con el Modicon M580».

Así es como los datos y las personas pueden trabajar en conjunto para impulsar un valor inimaginable en la fábrica del futuro.