El 72 % de las empresas llevan a cabo operaciones sostenibles con energía limpia. Los compradores empresariales de energía y los gerentes de sostenibilidad experimentan más presión que nunca para liderar estas zonas debido a la presión del cliente, la mitigación de riesgos frente a los futuros precios de la energía y un deseo de reducir el consumo de energía a nivel mundial. Para lograr estos objetivos, una estrategia energética diversificada es clave para los compradores industriales y comerciales en el cambiante panorama energético de hoy.
Construya su estrategia de sostenibilidad
La sostenibilidad ya no es "algo que es agradable tener", sino un imperativo. Aprenda a convertir los objetivos de sostenibilidad en resultados sostenibles.
Responder a la llamada para lograr transparencia corporativa
Siga nuestra guía durante el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad empresarial para hacer frente a los desafíos que se le presenten en el camino.
Facilitamos los cambios de comportamiento con respecto a la sostenibilidad empresarial
A medida que la cantidad de opciones sostenibles y renovables aumentan en el mercado, resulta más fácil para la comunidad de negocios operar de una manera más sostenible y reducir los costos de energía. Sin embargo, liderar este complejo panorama puede suponer una tarea formidable.
Logre un verdadero funcionamiento sostenible
Si ya comenzó el camino hacia un funcionamiento sostenible o aún es principiante, su organización sabe que la sostenibilidad empresarial es el futuro. Con parámetros de sostenibilidad clave al alcance de la mano y una guía para alcanzar sus futuros objetivos sostenibles, se encuentra perfectamente situado para lograr un sólido retorno de la inversión, mientras deleita a las partes interesadas con los resultados reales provenientes de acciones sostenibles.