Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

  • Default Alternative Text

    Sistemas de automatización para subestaciones de AT y MT

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Retos

Las subestaciones de AT y MT son nodos clave que necesitan supervisión, protección y control para operar de manera eficiente las redes eléctricas. Proporcionamos soluciones para subestaciones con el objetivo de cumplir con las normas y regulaciones más actuales como aquellas aplicables a la ciberseguridad, al tiempo que son fácil de utilizar, flexibles y mejorables. Necesitas una entrega de proyectos rápida con una especialización sólida y servicios de apoyo locales.
  • Soluciones

    Nuestras soluciones de Sistemas de automatización de subestaciones PACiS están diseñadas para subestaciones de AT y MT para garantizar una disponibilidad alta de la supervisión, protección, automatización, y control al cumplir con las normas más actuales como IEC 61850 y las recomendaciones de ciberseguridad. Las soluciones de PACiS incluyen la Supervisión control y adquisición de datos (SCADA), el Interfaz hombre máquina (HMI), las interfaces del centro de control remoto, y la protección de los nodos de la red eléctrica con los mejores dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs). Ayuda a los operadores a controlar y mantener de manera eficiente sus subestaciones eléctricas, al garantizar un apoyo a largo plazo con servicios avanzados.
  • Propuesta de valor

    • Seguridad mejorada para proteger tus activos: esquemas normalizados y probados con aparatos integrados sólidos, comunicación fortalecida y Supervisión control y adquisición de datos local
    • Operación simplificada de las redes eléctricas y mantenimiento: Una interfaz del centro de control con una gran disponibilidad es clave para mantener control y visibilidad totales.
    • Un sistema abierto y escalable para asegurar su inversión a largo plazo basado en arquitecturas flexibles y personalizadas con normas internacionales, incluyendo la IEC 61850, IEC 62351-RBAC, e IEC 62443
  • Diferenciación

    • Sistemas abiertos y escalables, con arquitecturas versátiles que integran los mejores IED digitales para un cableado reducido y un costo total optimizado de propiedad 
    • Ciberseguridad innovadora, equipada con tecnologías operativas (TO) para una aplicación simple con el personal existente
    • Amplia experiencia, con más de 1.500 sistemas en todo el mundo y especialistas en IEC 61850, diseño de sistemas, integración y ciberseguridad
    • Apoyo local y servicios personalizados
  • PACiS SRTU y RTU inteligentes para subestaciones de AT y MT
  • Microredes PACiS

Beneficios

  • view of an enterprise data center in a high rise over looking a city

    Arquitecturas versátiles con esquemas de automatización especializados en la energía

  • Ciberseguridad innovadora

    Enfoque de ciberseguridad innovador para respetar las regulaciones

  • engineer in a security and grid monitoring station

    Operación y mantenimiento de la red eléctrica simplificados para el personal actual

  • technicians working in an enterprise data center

    Conocimientos sólidos de los servicios locales y el apoyo

The Chat is available now