Schneider Electric a E.ON uzavřely dohodu o dodávkách VN rozvaděčů bez SF₆. Kontrakt se promítne i do české distribuční soustavy
Naše společnost a E.ON, jedna z největších energetických společností v Evropě, podepsaly dlouhodobou rámcovou smlouvu na dodávky rozvaděčů vysokého napětí bez fluoridu sírového (SF₆) pro primární i sekundární distribuční sítě napříč Evropou. Dohoda se promítne i do tuzemské distribuční soustavy, kde je součástí skupiny E.ON distribuční společnost EG.D. Cílem spolupráce je urychlit přechod na technologie bez SF₆ a splnit nové požadavky evropské legislativy o skleníkových plynech platné od ledna 2026.
Podle evropské rámcové dohody bude Schneider Electric každoročně dodávat primární VN rozvaděče GM AirSeT a sekundární VN rozvaděče RM AirSeT, které namísto fluoridu sírového používají jako izolační médium čistý vzduch a vakuum. Ještě před podpisem smlouvy zařízení otestovala německá dceřiná společnost Westnetz v rámci pilotního projektu, který potvrdil jejich spolehlivost v provozu. Dohoda navazuje na více než 20 let spolupráce obou firem v oblasti energetické infrastruktury.
„Abychom připravili síť na budoucí potřeby, investujeme do technologií v souladu s novou legislativou, které umožní standardizované a efektivní nasazení v celé skupině,“ uvedla Lisbeth Buschkühl, ředitelka nákupu společnosti E.ON SE.
„Společně s E.ONem zavádíme technologie, které nahradí plyn SF₆ a umožní evropským distribučním sítím fungovat podle nových legislativních pravidel. Zároveň tím posouváme energetickou infrastrukturu směrem k vyšší udržitelnosti a digitalizaci,“ říká Melton Chang, výkonný viceprezident pro Power Systems ve společnosti Schneider Electric.
Omezení používání F-plynů v zařízeních VN se blíží – od 1. ledna 2026 nebude dle nařízení EU možné uvádět do provozu zařízení do 24 kV, která využívají tyto škodlivé plyny, včetně SF₆, jako izolační médium. Pro zařízení nad 24 kV až do 52 kV začne zákaz platit později – až v roce 2030, pro vybrané kategorie vysokonapěťového a velmi vysokonapěťového zařízení pak v letech 2028 a 2032. V souladu s novými požadavky budou distribuční společnosti postupně přecházet na alternativní a ekologické technologie.
Zařízení VN pro E.ON s využitím bezemisních technologií se budou převážně vyrábět v závodech Schneider Electric v německém Regensburgu a v maďarské Duna Smart Factory. Moderní továrna v Dunavecse, otevřená v roce 2024 v reakci na rostoucí poptávku po ekologických rozvaděčích VN, patří k největším výrobním lokalitám Schneider Electric v Evropě. Má rozlohu 28 000 m² a zaměstnává přibližně 500 lidí.
SF₆ je skleníkový plyn s potenciálem globálního oteplování 24 300× vyšším než CO₂ a v atmosféře přetrvává zhruba 1 000 let. Technologie AirSeT, která jej nahrazuje čistým vzduchem a vakuem, získala ve svém oboru několik ocenění včetně iF Design Award za model RM AirSeT. Ověřena byla také v praxi u provozovatelů sítí, například u švýcarské společnosti Romande Energie nebo u německé EAM Netz.
Součástí skupiny E.ON je i distribuční společnost EG.D. Ta vlastní a provozuje 66 tisíc kilometrů sítě velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí v Jihomoravském, Jihočeském kraji, na Vysočině a v částech krajů Zlínského a Olomouckého. Zde zajišťuje distribuci elektřiny pro více než 1,5 milionu odběrných míst. Zavádění VN rozvaděčů bez SF₆ tak v příštích letech přinese i českým odběratelům modernější, odolnější a ekologičtější infrastrukturu.
Připojené soubory
Schneider_Electric_AirSeT_S.jpg
JPG, fotografie02/09/2025Zobrazit majetek
Přijetí tématu Wiztrust's Blockchain Certification Platform
Od 2. října 2019 společnost Schneider Electric certifikuje obsah na webu Wiztrust, aby zajistila komunikaci. Autenticitu komunikace společnosti můžete ověřit na webových stránkách Wiztrust.com.