Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?
Issue:
Looking for the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 66

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The bulletin number is VD0C06S304 "Constant and Variable Torque: 1 to 400 hp, 460 V and 1 to 50 hp, 230 V Receiving, Installation and Start-Up".Start-Up Bulletin: https://www.se.com/us/en/download/document/VD0C06S304/Repair Parts Addendum: https://www.se.com/us/en/download/document/30072-450-73/

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Altivar-66-ATV66-User-Installation-Manual.pdf [1.34 MB]
Zjistěte více
Kategorie:
Zjistěte více
Kategorie: