Prohledejte časté dotazy
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}
What is the total power dissipation per pole in watts of Vario Switches at the specified Thermal Current Rating (Ith).
The total power dissipation per pole in Watts of Vario Switches at the specified Thermal Current Rating (Ith) is as tabulated below:
Thermal Current Rating (A) | AC1 (W) | AC3 (W) | Switch Body |
25 | 3.2 | 1.25 | V0 |
32 | 5 | 2 | V1 |
40 | 5.4 | 2.4 | V2 |
63 | 6.4 | 4.2 | V3 |
80 | 12.5 | 5.1 | V4 |
125 | 15 | 7.5 | V5 |
175 | 25 | 11 | V6 |
Bylo to užitečné?
Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada: