{}

Prohledejte časté dotazy

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}

The cable pinout for a Momentum option module 172JNN21032 Modbus serial RS232 to Magelis XBTGT 1130.



This cable pinout is used in place of the combination of these two cables; XBTZ939 and XBTZ9711.


Bylo to užitečné?