{}

Prohledejte časté dotazy

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Hledejte podle klíčového slova nebo se zeptejte","searchBtn":"Hledat","error":"Zadejte klíčové slovo pro hledání"}}

Does the M340 or M580 PLC have a Profinet module?

Title
M340 or M580 PLC and Profinet

Product Line
M340 M580

Environment
Control Expert

Resolution
No, The M340 or the M580 do not have a Profinet module. The only supported protocol is Profibus DP and requires to use of the TCSEGPA23F14F Ethernet-Profibus DP gateway.

Bylo to užitečné?

Zjistěte více
Zjistěte více