Komfort
Inteligentní dům se jako neviditelný sluha postará o Vaše pohodlí. Získejte více času pro sebe a své blízké.
Pravidelně se opakující činnosti;Jak by se Vám líbilo, kdyby za Vás někdo ráno vytahoval žaluzie a večer je zase stahoval, automaticky v ten správný čas? Kdyby vypnul zapomenuté rozsvícené světlo? Zajistil závlahu trávníku?
Váš neustálý přehled o celé domácnosti odkudkolivCelý dům máte jako na dlani. A to doslova, díky intuitivní vizualizaci na mobilním zařízení. Volitelně i na počítači nebo na dotykovém displeji.
Hromadné úkony v rámci takzvané scényStačí jeden dotyk a dům provede nastavení všech spotřebičů v obýváku nebo v celém patře za Vás. Scény si můžete libovolně nadefinovat a měnit. Přehledné ovládání funkcí v domě díky ovládačům ve špičkovém designu
Na výběr máte z několika provedení systémových ovládačů, které nabízí až 9 ovládacích tlačítek se signalizačními LED, včetně možnosti jejich přehledného popisu, v jedné pozici rámečku.
Flexibilita
Možnost přenastavení funkcí domu
Chcete, aby toto tlačítko ovládalo namísto tohoto svítidla třeba tamtu žaluzii? Systémový technik dokonce dokáže upravit funkce v domě i vzdáleně přes Internet.
Rozšiřitelnost o nové funkce
Postupně si můžete dům dovybavit přístroji s novými funkcemi. Lze využít i bezdrátových ovládačů, které můžete v interiéru umístit kamkoliv, např. na skleněnou příčku.
Budoucnost
Systém, kterým je inteligentní dům vybaven, je celosvětově uznávaným standardem, otevřeným desítkám výrobců kompatibilních přístrojů. Na trhu existují desítky vyškolených realizačních firem. Výběr je jen na Vás.
Hladký průběh projektu
Systém inteligentního domu je velmi přizpůsobivý, jeho srozumitelnost a jednoduchost oceníte už při návrhu systému. A následně při instalaci systému, kdy jeho charakteristické vlastnosti předchází chybám.
Bezpečnost
Neustálý dohled
Odkudkoliv máte přehled o celém domě, o tom, co se v něm děje. Stačí Vám chytrý telefon, tablet nebo počítač s připojením na internet.
Automatickou reakci na nestandardní situace
Pokud se náhle zhorší počasí, okamžitě se zavřou střešní okna, vytáhnou se venkovní žaluzie. Po detekování kouře budou všichni obyvatelé domu okamžitě varováni.
Tlačítko Panika
Stiskem tlačítka „panika“ můžete okamžitě spustit poplach, v celém domě rozsvítit světla, vytáhnout žaluzie a tak vystrašit případného narušitele.
Odchodové tlačítko a simulace přítomnosti
Při odchodu z domu můžete stiskem jediného tlačítka zhasnout všechna světla a odepnout vybrané zásuvky s potenciálně nebezpečnými spotřebiči. Dům se uvede do klidového režimu, vytápění se ztlumí, žaluzie sjedou a aktivuje se zabezpečovací systém. Světla jsou vhodně spínána, žaluzie stahovány tak, aby okolí mělo dojem, že jste stále doma.
Úspory
Efektivní hospodaření s energiemi
Dům dokáže optimálně řídit i alternativní zdroje energií a efektivně kombinovat vytápění z různých tepelných zdrojů. Samozřejmě Vás pravidelně informuje o aktuálních spotřebách energií.
Každou místnost zvlášť
Rádi byste měli v obývacím pokoji příjemnou teplotu 22 °C, ale v ložnici 17 °C na spaní? To je pro inteligentní dům samozřejmostí. Postará se o optimální regulaci vytápění a chlazení nezávisle pro každou svou místnost. Nikdy se nestane, že by v místnosti topil i chladil současně.
Možnost přenastavení a přidání dalších funkcí
Pokud chcete některé ze stávajících funkcí Vašeho domu upravit k obrazu svému, dokáže to provést systémový technik pouhou změnou nastavení přístrojů. Dokonce i vzdáleně přes Internet. Postupně si můžete dům dovybavovat dalšími přístroji, které zajistí nové funkce.