Czech Republic
Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.

Pro zobrazení dostupných produktů si můžete zvolit jinou zemi. Případně můžete přejít na globální internetové stránky, pokud chcete zobrazit informace o společnosti.

Zvolit jinou zemi nebo region
  • Default Alternative Text

    Bezpečnostní modul / Bezpečnostní rohož / Stykač / Kat.3 PL d, SIL 2 / Kategorie Stop 0

  • Čtěte

    • Bezpečnostní modul / Bezpečnostní rohož / Stykač / Kat.3 PL d SIL 2 / kategorie Stop 0 (dokument Řešení bezpečnostního řetězce)

      Bezpečnostní architektura s certifikací TÜV, včetně popisu funkce a designu, výpočet úrovně bezpečnosti, schéma zapojení a základní údaje o výrobku. Více informací
    • Hodnoty spolehlivosti Schneider Electric

      Knihovny hodnot spolehlivosti Schneider Electric 2016/04. Obsahují: Knihovny Sistema, knihovny VDMA (Verze =3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) a dokumenty Certifikované řešení bezpečnostního řetězce s výpočetním projektem Sistema. Více informací
    • Katalog: Řešení bezpečnostního řetězce a bezpečnostní funkce

      Průvodce výběrem pro nabídku kompletního Řešení bezpečnostního řetězce a popis bezpečnostních funkcí. Více informací
    • Katalog: Řešení Preventa pro efektivní bezpečnost stroje

      Katalog obsahuje kompletní nabídku bezpečnosti strojů Schneider Electric podle produktů a řešení. Zahrnuje:
      - Bezpečnostní zákony a normy
      - Služby poskytované společností Schneider Electric Více informací
    • Stáhněte si nástroj SISTEMA

      Safety Integrity Software Tool pro hodnocení bezpečnosti strojů. Stáhnout
  • Učte se

    Průvodce bezpečností stroje


    Tato příručka uvádí aktuální a nezaujaté informace pomáhající výrobcům a uživatelům strojů poskytovat pracovníkům stroje, které jsou bezpečné, efektivní a v souladu s předpisy. Přečtěte si více

    Funkční bezpečnost a Zavádění směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC


    Seznamte se se změnami v normách pro návrhy řídicích systémů souvisejících s bezpečností. Poznejte rozdíly mezi normami EN ISO 13849-1 a EN 620, a porozumějte hlavním požadavkům obou těchto norem, které by výrobci strojů měli mít na paměti. Přečtěte si více

Chat je dostupný