Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Bewährter Leistungsschalter mit neuer Auslöseeinheit

Schneider Electric erweitert MasterPacT-Sortiment für mehr Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität

Die Leistungsschalter der MasterPacT-Reihe des Tech-Konzerns Schneider Electric sind seit vielen Jahren bewährt und beliebt. Sie schützen Personal sowie elektrische Installationen. Der neue MasterPacT MTZ MicroLogic Active baut darauf auf und optimiert wichtige Funktionen für mehr Benutzerfreundlichkeit, Sichtbarkeit und Sicherheit. Entstanden ist ein offener, digitaler Leistungsschalter, der sich durch eine intuitive, leichte Bedienbarkeit bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit auszeichnet. Das Herzstück bildet die innovative Steuer- und Auslöseeinheit MicroLogic Active.

Schnelle Hilfe bei Ausfällen

Die neue digitale Steuereinheit führt Daten aus verschiedenen Sensoren im Leistungsschalter zusammen, ermöglicht eine Überwachung des Stromverbrauchs in Echtzeit und zeigt relevante Informationen nutzerfreundlich aufbereitet an. Bei möglichen Ausfällen ist damit die Ursache des Problems schnell gefunden, um die Stromversorgung möglichst schnell wiederherzustellen. Besonders geeignet ist der neue Leistungsschalter für Installationen, die digitale Funktionen zur Betriebskontinuität nutzen und dabei Wert auf eine einfache Bedienbarkeit legen. Die neu integrierte Selektivitätsprüfung in EcoStruxure Power Comission bietet die Möglichkeit, die Betrachtung der Auslösekennlinien zueinander einfacher und schneller durchführen zu können. Die Dokumentation darüber kann über die Software zudem direkt im Projekt gespeichert werden.

Hoher Schutz bei einfacher Anwendung

Bei Auslösung oder Fehlererkennung zeigt der Leistungsschalter über das nutzerfreundlich gestaltete, große und kontrastreiche Display der Auslöseeinheit einen QR-Code Assistenten an. Dieser verweist direkt auf die erforderlichen Schritte und Informationen, ohne dass ein Blick in Betriebsanleitungen nötig ist. Farbige LED- und LCD-Anzeigen machen den Status des Leistungsschalters auf einen Blick ersichtlich – und zeigen etwa auch an, ob die neue ERMS-Funktion (Energy Reduction Maintenance Setting) aktiviert ist. Bei einfacher Aktivierung per Knopfdruck bewirkt diese Funktion, dass die Schutzeinstellungen hinsichtlich Überstrom- und Zeitverzögerung im Gerät sehr sensibel eingestellt sind, ohne dass eine zusätzliche Parametrierung erforderlich ist. Bedarfsorientiert ermöglicht dies einen effektiven Störlichtbogenschutz des Wartungspersonals während der Wartungsphasen. Ungeplanten Wartungen wird durch eine kontinuierliche Prüfung des Schalterzustands sowie einem vorausschauenden Wartungsalgorithmus effektiv vorgebeugt.

Bewährtes wird noch praktischer

Wie schon im Fall der bereits seit längerem verfügbaren Variante des Leistungsschalters mit MicroLogic X ist der neue MasterPacT MTZ MicroLogic Active in drei standardisierten Größen erhältlich. Der Nennstrom liegt je nach Bedarf zwischen 630 A und 6300 A. Ebenso sind die Konnektivitätsmöglichkeiten über Ethernet, Modbus SL, NFC (Near Field Communication) und Bluetooth - letzteres für einen erleichterten Zugang zu Diagnostik und Wartungsfunktionen via App - weiterhin verfügbar. Mit einem Wechsel auf USB-C wurde der Anschluss auf der Vorderseite auf den neusten Stand gebracht. Neu hinzugekommen ist zudem eine auf Zigbee basierende drahtlose Kommunikation für die einfache Integration in das Smart Panel. Auch die Energieeffizienz des Geräts wurde deutlich verbessert: Gegenüber der vorherigen Generation verbraucht die MicroLogic Active Steuereinheit rund 70 Prozent weniger Energie.

Der neue MasterPacT MTZ MicroLogic Active ist voraussichtlich ab April 2024 verfügbar.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.