Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Elektrisch und digital: Gebäudeautomation von Schneider Electric auf der L+B

Ratingen, Deutschland

20/01/2020

PDF herunterladen
  • Alles elektrisch, alles digital – so präsentiert Schneider Electric die neue Gebäudeautomation auf der L+B 2020
  • Mit digitaler Technik Energieeffizienzen im Gebäude steigern

Alles aus einer Hand, alles auf einem Stand – so könnte das Motto von Schneider Electric auf der diesjährigen Light + Building lauten. Der Energiespezialist präsentiert seine Lösungen für den modernen Wohn- und Zweckbau an einem gemeinsamen Stand in Halle 11.1, Stand D56. Mit dieser Zusammenführung unterstreicht Schneider seinen ganzheitlichen Lösungsansatz und adressiert damit Planer, Elektrofachkräfte, Schaltanlagenbauer und Systemintegratoren. Die Botschaft in diesem Jahr ist klar: Die Zukunft wird elektrisch und digital sein. Denn immer mehr vernetzte Geräte treiben die Elektrifizierung voran und um diese effizient und zuverlässig zu managen, bedarf es digitaler Lösungen: Leistungsstarke Komponenten und intelligente Applikationen von der Mittelspannung bis zur Steckdose, in großen Zweckbauten ebenso wie in den eigenen vier Wänden. Digitalisierte Prozesse in der Gebäudeautomation stützen sich dabei auf Innovationen bei KNX-Lösungen, auf modernes Last- und Energiemanagement für Prosumer-Gebäude sowie Komfort- und Sicherheitsapplikationen für die privaten Wohnräume.

 

Beste Freunde: Wiser und KNX

Der Trend im privaten Wohnbau entwickelt sich von einfachen Stand-alone-Produkten hin zu einem integrierten Energiemanagement wie es Schneider mit seiner Wiser-Linie weiter ausbaut. Die intelligente Steuerung von Licht, Temperatur und Präsenzkontrolle hat in Kombination mit selbst erzeugter Energie und der Anbindung von Elektromobilität den Wohnbau auf das Level 4.0 gehoben. Last- und Lademanagement spielen vor diesem Hintergrund eine zunehmend zentrale Rolle – auch im Wohnbau. Das Zusammenspiel von Stromerzeugung und -verbrauch sowie dessen Management wird im Prosumer-Home am Stand von Schneider mit Wiser und EVlink überzeugend dargestellt.

Für die spezifischen Ansprüche im kleineren und mittleren Zweckbau ist KNX prädestiniert: Hier präsentiert der Energiespezialist die neue SpaceLogic KNX-Reihe von neuer Aktoren-Technologie über Gateways bis hin zu Systemgeräten mit KNX IP und Data Secure. Und für die bewährten Logik-Controller Wiser for KNX und spaceLYnk steht ein umfangreiches Update mit neuer Visualisierung und vielen weiteren Anwendungen bereit.

Digitale Reise auf dem Softwarepfad

Auch schon im Vorfeld der Installation liefern digitale Werkzeuge des Energiespezialisten einen großen Mehrwert für Planer, Elektrofachkräfte, Schaltanlagenbauer und Systemintegratoren: Online-Tools wie eConfigure oder ecorealZP optimieren beispielsweise die Konfiguration von Schaltanlagen. Das neue Digital Logbook ermöglicht darüber hinaus die komplette Dokumentation eines Schaltschranks durch die einfache Erfassung der Komponenten in einer Datenbank. Alle Dokumente werden hier unter einem QR-Code gebündelt, der auf den Schaltschrank geklebt werden kann. Für spätere Wartungsarbeiten genügt ein Handyscan und die gesamte Dokumentation steht der Elektrofachkraft vor Ort sofort zur Verfügung.

Und im späteren Betrieb zeigt der Building-Advisor mit vorbeugenden Wartungs- und Energieeinspardiensten Effizienzpotenziale im Gebäudebetrieb auf. Diese und andere Softwarelösungen stellen für den privaten Wohnbau ebenso wie für mittlere und große Zweckgebäude einen effektiven Mehrwert dar: Sie optimieren Planung und Konfiguration des Schaltschrankbaus. Im späteren Betrieb des Gebäudes ermöglichen sie eine effiziente und vorausschauende Wartung. Auf dem Messestand können Besucher die Lösungen auf dem ausgewiesenen Softwarepfad in realen Anwendungen erleben.

Am Anfang steht das Messgerät

Voraussetzung für intelligentes Gebäudemanagement sind leistungsfähige Messgeräte. Hier wartet Schneider in diesem Jahr mit dem neuen PowerTag Control (PowerTag C) auf: Neben dem Schalten von Lasten kann das Relais darüber hinaus Schaltstellungen überwachen und den Status des potenzialfreien Kontaktes über Funk an ein Smartphone senden. Kombiniert mit dem Kombiableiter iPRF Typ 1 und Typ 2 registriert der PowerTag C in Echtzeit die Auslösung des Blitz- und Überspannungsableiters und sendet eine Push-Nachricht an den Betreiber.

Das neue Schalterprogramm aus dem Hause Merten ergänzt das Portfolio auf der Light + Building wieder mit neuen Designs und Farbkombinationen sowie pfiffigen Details: Die neue USB-Steckdose mit A- und B-Anschluss erlaubt beispielsweise das schnelle Aufladen von Handys oder Tablets ohne Netzstecker.

Schneider Electric, Halle 11.1, Stand D56

Deutschland

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität werden Internet Explorer 9 oder höher empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.