Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Flexible und smarte Raumtemperaturregelung

Der Connected Raumtemperaturregler System Design und System M von Schneider Electric ist für wasserbasierte und elektrische Heizsysteme geeignet. Kompatibel mit dem Merten Schalterdesign System D und System M integriert er sich in verschiedene Wohnstile.

Mit dem Connected Raumtemperaturregler System Design und System M präsentiert Schneider Electric eine effektive und smarte Lösung für das umfassende Messen und Regeln der Raumtemperatur in einem Gebäude. Der Unterputzregler eignet sich nicht nur für wasserbasierte Heiz- und Kühlanwendungen, sondern auch für elektrische Heizungen, Ölheizungen oder Wärmepumpen. Gesteuert wird das jeweilige Heizsystem durch den Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, welcher ab sofort in zwei Varianten erhältlich ist: Eine Version mit 2 Ampere für wasserbasierte und ein Einsatz mit 16 Ampere für elektrische Heizungen. Ein passender Rahmen im Merten Schalterdesign System M oder System D sowie das Connected Raumtemperatur-Modul komplettieren die Installation.

Smarte Funktionen für eine effektive Raumtemperaturkontrolle

Mit dem Connected Raumtemperaturregler lässt sich die aktuelle Zimmertemperatur ermitteln und über das Reglermodul kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Die Aktivierung eines Boost-Modus ermöglicht ein beschleunigtes Aufheizen oder Abkühlen. Kommt es darüber hinaus zu einem raschen Temperaturabfall, beispielsweise durch das Öffnen der Balkontür, erkennt das Gerät diese Veränderung automatisch und passt die Heizleistung den neuen Begebenheiten an. Durch eine LED-Matrix werden Raum- und Solltemperatur grafisch auf dem Regler dargestellt. Die Helligkeitsstufe der LED-Anzeige ist dabei individuell anpassbar.

Darüber hinaus verfügt der Unterputzregler über einen Zugriffsschutz, um das Gerät vor ungewollter Bedienung zu schützen. Auch sind Erweiterungen für eine effektivere Temperaturkontrolle sowie einen höheren Komfort möglich. Über Universaleingänge an den Einsätzen lassen sich etwa Bodenfühler anschließen. Zudem kann der Regler bei Bedarf mit einem Näherungssensor ausgestattet werden.

Der Connected Raumtemperaturregler System Design und System M fungiert als Standalone-Lösung oder kann mithilfe des Wiser Hubs in das Wiser Home-System eingebunden werden. Mit der Wiser Home App ist dann eine smarte Steuerung der Raumtemperatur leicht von überall aus möglich. Darüber hinaus lassen sich Zeitpläne für die Temperaturregelung oder individuell anpassbare Momente erstellen. Ein detaillierter Heizungsreport bietet zudem einen Gesamtüberblick über den Energieverbrauch des Heizungssystems über einen längeren Zeitraum hinweg.

Weitere Informationen zum Connected Raumtemperaturregler finden Sie hier.

Weitere Neuerung im Produktportfolio

Ab sofort sind die batteriebetriebenen Wiser Heizkörper- und Raumthermostate, welche die Zimmertemperatur direkt am Heizkörper oder im Raum messen, auch in schwarzer Farbe erhältlich.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.