Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Intelligente Raum- und Heimsteuerung mit Wiser von Schneider Electric

Ratingen, Deutschland

16/03/2020

PDF herunterladen
  • Wiser steuert Licht, Jalousie, Heizung und Energie komfortabel und einfach per App
  • Bluetooth und ZigBee sorgen für die passende Konnektivität mit und ohne Cloud
  • PlusLink-Einsätze bauen auf der vorhandenen Elektroinstallation auf

Wiser ist die intelligente Smart Home-Gesamtlösung von Schneider Electric. Mit einem vielfältigen Sortiment an Elektronik-Einsätzen im Merten Schalterdesign, Mess- und Schalteinheiten für die Verteilung von Schneider Electric und zusätzlichen Systemerweiterungen, stehen die Kernkomponenten für einen zukunftsweisenden Umstieg auf ein effizientes und komfortables Wohnen zur Verfügung. Mit Wiser lassen sich viele Komfortfunktionen für Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung sowie ein effizientes Energiemanagement im Wohnbereich ganz einfach und schnell nachrüsten und automatisieren.

Voraussetzung für Smart Home-Lösungen ist zunächst die Kommunikationsfähigkeit der Geräte und deren Anbindung an die Funklösung des Hauses. Die bewährten Merten PlusLink-Elektronik-Einsätzen werden durch einfaches Aufstecken des Wiser-Applikationsmoduls in diese Funklösung eingebunden. Per Bluetooth können sie dann in einem oder auch mehreren Räumen – abhängig von den baulichen Gegebenheiten – über die Wiser App angesprochen werden. Bei raumübergreifender Nutzung oder dem Zugriff aus der Ferne via Cloud wird von Bluetooth auf ZigBee umgeschaltet. Die Steuerung der Wiser-Komponenten erfolgt in der digitalen Zentrale, dem Wiser Home Touch.

Digitale Zentrale: Der Wiser Home Touch

Doch der Home Touch kann noch mehr: Er ist einerseits Gateway zur Steuerung der ZigBee-Kommunikation und durch den integrierten Touchscreen anderseits auch ein Bedienpanel für die schnelle Auswahl von Basisfunktionen wie vorprogrammierten Einstellungen, den sogenannten Momenten. So kann der Moment „Fernsehabend“ auf Knopfdruck die Zimmertemperatur angenehm regeln, die Jalousie schließen und die Lichtstimmung entsprechend anpassen – so, wie der Nutzer es vorher definiert hatte. Diese Einstellungen lassen sich flexibel pro Zimmer oder auch zimmerübergreifend pro Komponente individuell ausführen. Die Cloudverbindung erlaubt darüber hinaus die Sprachsteuerung über Alexa, Siri-Kurzbefehle für Momentsteuerung und in Kürze auch Google Home. Ebenso ist der Zugriff auf die eigene Haussteuerung aus der Ferne per Smartphone über die Cloud möglich, aber genauso auch lokal über das heimische WLan-Netz.

Zur Raumtemperatursteuerung bietet Merten das Heizkörperthermostat mit eingebautem Temperatursensor und ZigBee an. Zeitgesteuerte Programmierungen und die Einbindung in die Momentsteuerung erfolgt auch hier über den Home Touch, wie es bei der Licht- und Jalousiesteuerung einfach zu handhaben ist.

Energieeffizienz ganz privat

Richtig spannend wird das Thema „Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden“ mit dem Wiser Energiemanagement: Eine im Neubau wie im Bestand einfach zu installierende Lösung, die einzelne hochpräzise Energiesensoren, sogenannte PowerTags, in die Verteilung integriert. Die PowerTags messen Werte und senden die Daten über ein Gateway, dem Wiser IP Modul, in die Cloud. Hier abgelegt gewähren sie Einsichten in die Energieverteilung, die in Echtzeit, täglich, wöchentlich und über längere Zeiträume per Wiser Energiemanagement App abrufbar sind. Über ein frei in der App vorzugebenes monatliches Budget, hat man auch immer die monatlichen Kosten im Blick.

Eine Neuheit im Wiser Energiemanagement ist der PowerTag Control (PowerTag C), der mit einem über Funk angebundenen digitalen Ein- und Ausgang neue Smart-Home-Funktionen direkt in die Unterverteilung bringt. So können mithilfe dieses PowerTag C Relais Lasten kleiner zwei Ampere direkt oder Lasten größer zwei Ampere mittels eines Installationsschützes oder eines Fernschalters über die Wiser Energiemanagement App geschaltet werden. Darüber hinaus überwacht der PowerTag C als drahtloses Kommunikationsmodul Schaltstellungen und sendet den Status des potenzialfreien Kontaktes via Funkverbindung über das Wiser IP Modul direkt auf das Smartphone oder Tablet.

Retrofit so einfach wie nie

Für Eigenheimbesitzer und Elektrofachbetriebe ist besonders die problemlose Nachrüstung von Bestandsbauten interessant: Ohne Schlitzeklopfen wird im Handumdrehen die vorhandene Elektroinstallation auf das Level Wohnbau 4.0 mit Smart Home-Funktionen für Licht-, Jalousie- und Temperatursteuerung und Energiemanagement umgewandelt. Für Bewohner ebnet dies den Weg in das eigene Smart Home in finanziell überschaubarem Rahmen. Für sie ist Wiser der erste Schritt und der einfache Einstieg in die komfortable Heimsteuerung mit einem echten Energiemanagement, basierend auf bewährten Komponenten. Elektrofachbetriebe mit langjähriger Erfahrung können ihrerseits modulare Angebote zur Installation erstellen und damit den neuen, noch wachsenden Anforderungen in der Smart Home-Welt gerecht werden.

Fundament für Intelligenz früh gelegt

Das Fundament für den sukzessiven Ausbau von Smart Home-Lösungen hat Schneider Electric bereits 2012 mit den Elektronikeinsätzen PlusLink von Merten gelegt. Mit dem Wiser-Applikationsmodul kamen ab 2016 auch die Funktechnologien Bluetooth und ZigBee zur Anwendung. Basierend auf der gleichen Technologie erweiterte Schneider Electric das Wiser-System im Laufe der nächsten Jahre um zusätzliche Unterputzaktoren. Wie die Technik hat sich auch das Design entwickelt und passend präsentieren sich die Schalterserien von Merten, System M und System Design, heute in großer Material- und Farbvielfalt.

Deutschland

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Free"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="VIEW"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="http://m.onelink.me/16aa2579"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität werden Internet Explorer 9 oder höher empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.