Tech-Konzern Schneider Electric hat mit MasterPacT MTZ seit vielen Jahren etablierte, offene Leistungsschalter im Portfolio, die aufgrund ihrer Robustheit und Funktionalität in der Praxis geschätzt werden. Auf der diesjährigen Light+Building Messe wird vom 03. bis 08. März in Frankfurt die neueste Erweiterung des Leistungsschalter-Sortiments vorgestellt: der MasterPacT MTZ MicroLogic Active. Herzstück dieses Leistungsschalters ist die innovative Steuer- und Auslöseinheit MicroLogic Active. Sie zeichnet sich durch eine intuitive, leichte Bedienbarkeit bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit aus.
Sicherheit für Personal und Betrieb
Neben Benutzerfreundlichkeit und einfacher Handhabung sind ein kontrastreiches, großes Display sowie farbliche Indikatoren für Status und Schutzfunktionen weitere Vorzüge des MasterPacT MTZ MicroLogic Active. Auch Betriebskontinuität und Wartung kommen nicht zu kurz: Bei Auslösung oder Fehlererkennung unterstützt ein im Display angezeigter QR-Code eine schnelle Wiederinbetriebnahme. Eine neue Selektivitätsprüfung, die das Auslösen eines einzelnen Schalters in direkter Nähe der Fehlerquelle ermöglicht, garantiert ein Aufrechterhalten des Betriebs. Wie mit allen elektrotechnischen Anwendungen hat die Sicherheit des Personals stets höchste Priorität. Dank integrierten ERMS-Schutzeinstellungen (Energy Reduction Maintenance Setting) ist über sensible Voreinstellung ab Werk eine hohe Sicherheit garantiert.
Viele weitere Neuheiten auf der Light+Building
Am Stand von Schneider Electric werden neben dem neuen Leistungsschalter eine Vielzahl weiterer Innovationen präsentiert. Dazu zählen unter anderem ein automatischer Netzumschalter für Leistungsschalter aus der TransferPacT-Reihe, ein neuer Überspannungsschutz sowie ein Brandschutzschalter. Ebenso sind Lösungen für die Elektromobilität und eine energieeffiziente Sektorenkopplung Teil der Präsentation. Ein Schaltschrank aus dekarbonisiertem Stahl und ein breites Softwareangebot runden den Standauftritt ab.