Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Master-/Erweiterungskonzept für SpaceLogic KNX Aktoren von Schneider Electric

Modulares Konzept ohne Eingriffe in die KNX-Topologie und Kombinierte Funktionalität für mehr Flexibilität.

Smarte Gebäudeautomation ist heute ein Muss im Wohn- und Zweckbau. Neben einem angenehmeren Wohn- und Arbeitsalltag hilft sie vor allem, wichtige Energieressourcen einzusparen. Damit ein Gebäude wirklich automatisiert funktioniert, bedarf es einer Vielzahl von Sensoren und Aktoren. Vor allem die Implementierung der Aktoren stellt Installateure gerade bei Bestandsgebäuden häufig vor einige Herausforderungen. Bedeutend einfacher geht es mit den SpaceLogic KNX Aktoren von Schneider Electric.

Mit dem modularen Master- und Erweiterungskonzept bieten die SpaceLogic KNX-Aktoren jetzt noch mehr Flexibilität, schon in der Planungsphase. Für die gängigsten Schalt- und Verschattungsanwendungen ist der Master mit acht Kanälen für Schalter oder vier Kanälen für Verschattung bestens für die Steuerung von Schaltern, Jalousien und Rollläden geeignet. Eine Master-Komponente lässt sich mit bis zu zwei Erweiterungen verbinden. Bei Dimm-Anwendungen kann ein Master entweder mit bis zu zwei Dimm-Erweiterung oder zwei Erweiterungen für Schalter/Verschattung verbunden werden. Mit vier Teilungseinheiten haben alle Erweiterungen die gleiche Größe wie der Master.

Fortgeschrittene Beleuchtungssysteme benötigen ein leistungsfähiges und vollständig kompatibles Modul. Der neue SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro erfüllt diese Anforderungen. Er bietet komplette Konformität mit DALI-2 und sorgt für eine dynamische Kontrolle der Steuerungsfunktion. Das SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme, reduziert die zu wiederholenden Schritte und liefert intuitive und verbesserte Cybersicherheit-Instrumente für das Gebäudemanagement.

Alle SpaceLogic Master Erweiterungen verfügen über eine einheitliche, kompakte Baugröße und sind auf geringe und gleichmäßige Wärmeabgabe optimiert. Für die Installation im Schaltschrank werden keinerlei Werkzeuge benötigt. Die Module werden ganz einfach auf der Hutschiene platziert und über ein Verbindungsmodul oder Kabel miteinander verbunden. Das Verbindungsmodul ist bereits im Lieferumfang der Erweiterung enthalten, das Verbindungskabel in den Längen 0,3m und 1,5m ist separat erhältlich. Nach Anschluss der Erweiterung findet automatisch eine Kompatibilitätsprüfung statt. Sind alle Kompatibilitätspunkte erfüllt, lädt der Master die benötigte Applikation auf die Erweiterung. Neben einer automatischen Adressierung versorgt der Master alle Erweiterungen mit Spannung. Programmiert werden alle Module ausschließlich in der ETS-Applikation des Masters. Das neue Konzept bietet eine absolut zukunftssichere Lösung, die wichtige Ressourcen spart und ohne Eingriff in eine bestehende KNX-Topologie oder zusätzlichen Verkabelungsaufwand mit den Bedürfnissen mitwächst.

Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile von SpaceLogic KNX Aktoren: www.merten.de/spacelogic-knx.html

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.