Mit dem neuen Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50/60 Hz erweitert Schneider Electric sein Portfolio für Merten und Elso um einen neuen Dimmer-Einsatz zur reibungslosen Lichtsteuerung von LED-Beleuchtungen. Dieser bietet sowohl Zwei- als auch Dreidraht-Optionen, wodurch der Dimmer auch ohne Neutralleiter verbaut werden kann. Um das Dimmverhalten zu verbessern, empfiehlt sich jedoch die Installation mit Neutralleiter. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Standard-Unterputzdosen und kann darüber hinaus problemlos in bereits bestehende Wechselschaltungen integriert werden. Dies gewährleistet sowohl in Neubauten als auch im Zuge von Nachrüstungen eine unkomplizierte Installation.
Funktionalität und Sicherheit in einem Gerät
Der Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz kommt mit einer geringen Mindestlast – 3 Watt bei einer Zwei-Draht-Installation und 0 Watt bei einer Drei-Draht-Installation mit Neutralleiter – zurecht. Dies ermöglicht die Einstellung einer sehr niedrigen Mindesthelligkeit sowie eine stabile Helligkeitseinstellung ohne Flackern, Brummen oder Dimmaussetzern. Die Soft-Start-Funktion erlaubt ein sanftes Einschalten. Dank seiner robusten Konstruktion und der Verwendung hochwertiger Materialien zeichnet sich der Dimmer zudem durch eine hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Darüber hinaus ist er mit einem Kurzschluss-, Überlastungs- und Überhitzungsschutz der Schutzart IP20 ausgestattet, der die Sicherheit der Beleuchtungsanlage gewährleistet.
Geeignet sowohl für ohmsche als auch kapazitive Lasten, ist der Drehdimmer-Einsatz mit einer Vielzahl von Leuchtmitteln wie dimmbaren LED-Leuchten, Glühlampen, HV-Halogenlampen oder NV-Halogenlampen mit elektronischen Trafos kompatibel. Erhältlich in den vielfältigen Varianten der Merten Designlinien System M und System Design sowie den ELSO-Schalterprogrammen, integriert er sich zudem in verschiedenste Einrichtungsstile.
Weitere Informationen zum neuen Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz finden Sie hier.