Schneider Electric optimiert seine Logikcontroller Wiser for KNX und spaceLYnk
Ratingen, Deutschland
14/07/2020
- Neue Schnittstellen erhöhen Interoperabilität mit Fremdsystemen und Anwendungsvielfalt
- Höchste Datensicherheit dank Kompatibilität mit KNX IP Secure-Geräten
- Visualisierungs-Update ermöglicht einfache Individualisierung der Benutzeroberfläche
Schneider Electric hat seine Logikcontroller Wiser for KNX und spaceLYnk optimiert: Mit Fokus auf das Thema „Connectivity“ ist die ohnehin schon große Anzahl unterstützter Standards und Protokolle für Anwendungen in der Haus- und Gebäudeautomation sowie der Energieverbrauchsmessung weiter gewachsen. Neben der lokalen, zentralen Steuerung über PC bzw. Touchpanel und der mobilen Tablet- oder Smartphone-Steuerung, können die Controller nunmehr auch mittels Stimme und den Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Während der Wiser for KNX intelligente Steuerungsfunktionen in smarte Wohnbauten integriert, zielt der spaceLYnk auf einen Einsatz in größeren Gebäudeumgebungen und kleineren bis mittleren Zweckbauten.
Da die beiden Logikcontroller ab sofort kompatibel mit den KNX IP Secure-Systemgeräten sind, ist dank höchster Verschlüsselungsstandards der Schutz vor Sicherheitsverletzungen jederzeit gewährleistet.
Flexible Kombinationsmöglichkeiten
Durch die Verfügbarkeit neuer Kommunikationsschnittstellen können zudem diverse Funktionalitäten
Schneider Electric hat seine Logikcontroller Wiser for KNX und spaceLYnk optimiert: Mit Fokus auf das Thema „Connectivity“ ist die ohnehin schon große Anzahl unterstützter Standards und Protokolle für Anwendungen in der Haus- und Gebäudeautomation sowie der Energieverbrauchsmessung weiter gewachsen. Neben der lokalen, zentralen Steuerung über PC bzw. Touchpanel und der mobilen Tablet- oder Smartphone-Steuerung, können die Controller nunmehr auch mittels Stimme und den Sprachassistenten Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Während der Wiser for KNX intelligente Steuerungsfunktionen in smarte Wohnbauten integriert, zielt der spaceLYnk auf einen Einsatz in größeren Gebäudeumgebungen und kleineren bis mittleren Zweckbauten.
Da die beiden Logikcontroller ab sofort kompatibel mit den KNX IP Secure-Systemgeräten sind, ist dank höchster Verschlüsselungsstandards der Schutz vor Sicherheitsverletzungen jederzeit gewährleistet.
Flexible Kombinationsmöglichkeiten
Durch die Verfügbarkeit neuer Kommunikationsschnittstellen können zudem diverse Funktionalitäten und Anwendungsbereiche in einer Gebäudeautomationslösungen verknüpft werden: So ist es jetzt möglich, SONOS und REVOX Sound-Systeme ebenso wie EOS Sauna-Technologien nahtlos in KNX-Installationen einzubinden und zu visualisieren. Die integrierten EEBUS-Schnittstellen vernetzen das System darüber hinaus mit Komponenten der Elektromobilität, sodass sich intelligente Last- und Lademanagementsysteme unkompliziert realisieren lassen.
Einfache Konfiguration individueller Visualisierungslösungen
Die grundlegend überarbeitete Touch Visualisierung 3.0 bietet neuerdings attraktive Möglichkeiten zur Personalisierung der Benutzeroberfläche: Die insgesamt 34 verfügbaren Widgets können je nach individuellen Design- oder Farbwünschen beliebig modifiziert werden und die Auswahl bevorzugter Widgets als sogenannte Favoriten auf dem Hauptbildschirm beschleunigt die Steuerung und Navigation.
Deutschland