Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schneider Electric präsentiert neue Energiemanagementlösung für den Wohnbau

Home Energy Management System trägt zur Eigenverbrauchsoptimierung bei und erhöht die Energieautarkie.

Tech-Konzern Schneider Electric erweitert sein ganzheitliches Lösungsangebot für den Wohnbau und bringt im April 2024 ein neues Home Energy Management System (HEMS) auf den Markt. Als Kernstück der Lösung verbindet das intelligente HEMSlogic Gateway stromerzeugende Anlagen mit steuerbaren Stromverbrauchern eines Wohngebäudes und trägt mit einer intelligenten Steuerung zur Eigenverbrauchsoptimierung sowie zur Steigerung der Energieautarkie bei. Darüber hinaus entspricht es den Vorgaben des §14a EnWG, wodurch Nutzer von einer Reduzierung des Netznutzungsentgelts profitieren.

Automatisierts Energiemanagement auf Grundlage datengesteuerter Algorithmen

Das HEMSlogic Gateway kann in wenigen Schritten installiert werden. Die Inbetriebnahme sowie die Einbindung verschiedener Anlagen erfolgen intuitiv via App. Auf Basis der durch das Gateway generierten Daten und weiterer Parameter wie beispielsweise Wetterlage und Tageszeit erfolgt dann eine proaktive Optimierung von Energieflüssen im Wohnhaus. Die einzelnen Parameter werden stetig überwacht und aktualisiert, sodass das System optimal auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren kann. Ein integriertes Lastmanagement reduziert durch Kürzung und Verlagerung von Lasten darüber hinaus den Bedarf an größeren Netzanschlüssen.

Über eine App können die in das System integrierten Energieanlagen bequem verwaltet und Energiedaten wie Eigenverbrauchsquote und Netzautarkie jederzeit eingesehen werden.

Interoperabilität schafft Flexibilität

Dank der Interoperabilität des HEMSlogic Gateway können neben Schneider Electric Wallboxen auch zahlreiche Drittanbieterkomponenten wie Wallboxen, Wechselrichter mit Batterien oder Wärmepumpen in die neue Home Energy Management-Lösung eingebunden werden. Darüber hinaus ermöglicht das flexible und skalierbare Systemdesign auch die Einbindung von Bestandsanlagen. Regelmäßige Software-Updates sorgen zudem für die zukunftssichere Erweiterbarkeit der Home Energy Management-Lösung.

Weitere Informationen zu HEMSlogic finden Sie hier.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.