Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Schnellladelösung für Flotten und Gewerbe

Mit der neuen EVlink Pro DC erreichen Elektrofahrzeuge, abhängig von Batteriegröße und Fahrzeugspezifika innerhalb von 20 Minuten einen Ladezustand von bis zu 80 Prozent.

Mit der neuen Ladestation EVlink Pro DC[1] erweitert Tech Konzern Schneider Electric sein Elektromobilitätsportfolio um eine intelligente Schnellladelösung, die speziell auf die Anforderungen von Flottendepots sowie kommerzielle und Industriegebäude ausgelegt ist. Sie kann individuell an Kundenbedürfnisse angepasst und in das Lastmanagementsystem Eco Struxure EV Charging Expert integriert werden, wodurch auch kombinierte Ladeinfrastrukturen mit AC- und DC-Stationen umsetzbar sind.

Die EVlink Pro DC lässt sich flexibel von 120kW auf 150kW und 180 kW skalieren. 30kW Power Module tragen zur einfachen Nachrüstbarkeit der Ladelösung bei und erhöhen gleichzeitig deren Ausfallsicherheit. Sie ist wahlweise mit einer Kabellänge von 3,6 m (mit Kabelmanagementsystem) oder 7,5 m (ohne Kabelmanagementsystem) erhältlich und verfügt frontseitig über ein 10,4“ Display sowie zwei Ladeanschlüsse. Der Zugriff auf die Ladestation erfolgt flexibel über RFID- oder NFC-Reader.

Die Funktion „dynamisches Laden“ sorgt dafür, dass Nutzer jederzeit die volle verfügbare Ladeleistung nutzen können, um die Ladedauer so gering wie möglich zu halten. Dazu passt sich das Green Premium zertifizierte Produkt automatisch dem tatsächlichen Ladebedarf der angeschlossenen Fahrzeuge an. Die AutoCharge-Fahrzeugerkennung, die beim Anstecken eines registrierten Fahrzeugs automatisch einen Ladevorgang einleitet, erhöht zusätzlich die Nutzerfreundlichkeit.

Mit ihrem Design gemäß Schutzklasse IP55/IK10 widersteht die EVlink Pro DC Wasser, Staub und Stoßeinwirklungen. Ein Korrosionsschutz der Klasse C4M, sorgt dafür, dass sie auch in rauen Umgebungen und bei extremen Temperaturen von bis zu 50°C ohne Leistungsminderung eingesetzt werden kann. Integrierte Schutzvorrichtungen, ein Not-Aus-Schalter sowie Sensoren zur Erkennung von Stößen und Wassereintritt gewährleisten zusätzlich den sicheren Betrieb.

Die durchdachte Konstruktion mit auswechselbaren Komponenten ermöglicht eine schnelle und sichere Installation sowie Wartung. Statt bei einem Defekt die komplette Ladestation tauschen zu müssen, können einzelne Komponenten ersetzt werden, was einen nachhaltigen Betrieb fördert. Schneider Electric bietet einen umfassenden Support und Vor-Ort-Service. Inbetriebnahme, Wartung sowie Reparaturen erfolgen in der Regel innerhalb von 48 Stunden durch den unternehmenseigenen Field Service oder zertifizierte Partner.

Nahtlose Integration zur Maximierung der Energiekontrolle und -verteilung

Die EVlink Pro DC kann in das Lastmanagementsystem EcoStruxure EV Charging Expert integriert werden, das dazu beiträgt, die Stromverfügbarkeit sicherzustellen und die Fernüberwachung für intelligente Ladevorgänge gewährleistet. Dadurch sind auch kombinierte Ladeinfrastrukturen mit AC- und DC-Stationen unkompliziert umsetzbar. Darüber hinaus ist sie mit Gebäudemanagementsystemen wie Eco Struxure Power Monitoring Expert und EcoStruxure Building Operation kompatibel. 

Weitere Informationen zur neuen EVlink Pro DC erhalten Sie hier.

Footnotes

 

  1. ^ [1] Voraussichtlich im Herbst 2024 folgt in Deutschland die Einführung der Eichrechtskonformen EVlink Pro DC mit einem integrierten Bezahlterminal.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.