Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sicherheit auch unter Spannung: kompakter Blitz- und Überspannungsschutz mit Schneider Electric

Schneider Electric erweitert sein Sortiment zum Schutz vor Überspannung

Der Tech Konzern Schneider Electric präsentiert neue Produkte zum Blitz- und Überspannungsschutz im Wohn- und Zweckbau. Vom Zählerplatz bis zur Steckdose, von der Energieerzeugung bis zur Energieverteilung liefert das Unternehmen die passende Sicherheitslösung.

Elektrische Sicherheit für privaten und kleineren kommerzielle Gebäuden

Der kompakte Kombiableiter Resi9 iPRF ZP liefert einen kompakten Überspannungsschutz für sensible elektrische Komponenten in Einfamilienhäusern, Wohnanlagen und kleinen Gewerbegebäuden. In nur 36 mm Breite vereint die Lösung Blitzstrom- und Überspannungsableiter der Typen 1, 2 und 3. Dank der Aufrasttechnik lässt sich die Komponente schnell und werkzeuglos auf der 40mm-Sammelschiene montieren. Der kompakte Kombiableiter verfügt über eine Blitzstromtragfähigkeit gemäß VDE 0185-305 von 7,5 kA bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz beziehungsweise 12,5 kA bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem. Zusätzlich bietet die Premium-Ausführung einen separaten Spannungsabgriff mit integrierter Feinsicherung. Darüber lässt sich beispielsweise die Spannungsversorgung für Smart Meter Gateways VDE-konform einrichten. Über einen potentialfreien Fernmeldekontakt ist zudem eine Zustandsanzeige aus der Ferne möglich.

Um neben der elektrischen auch die Betriebssicherheit jederzeit zu gewährleisten, ist der Resi9 iPRF ZP frontseitig mit einer mechanischen Auslöseanzeige ausgestattet. Der platzsparende Einspeiseadapter XAS25-40 mit Federzugklemmen von ABN by Schneider Electric sorgt jederzeit für die Sicherheit im Zählerplatz. Die Einspeisung ist auch zwischen 2 SH-Schaltern schnell und einfach möglich.

Schutz auch für die E-Mobilität

Mit dem Acti9 iPRF CU stellt Schneider Electric außerdem einen ultrakompakter Typ 2 Überspannungsableiter für den Einbau in elektrischen Verteilungen vor, der sich mit einer Baubreite von 35 mm ideal für die Anwendung in Wallboxen oder Ladesäulen eignet. Einfach in der Installation über Hutschienen- oder Direktmontage, ist der EN 61643-11 geprüfte Ableiter für einen Ableitstoßstrom von bis zu 20/40 kA geeignet. Eine optische Defektanzeige zeigt den Status des Gerätes an, welcher auch über den integrierten Fernmeldekontakt übertragen wird.

Weitere Informationen zum über ABN by Schneider Electric bestellbaren Kombiableiter Resi9 und dem Überspannungsableiter Acti9 finden sie online.

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.