Smarte Funktionserweiterung für ELSO Joy
Ratingen, Deutschland
23/03/2020
- ELSO Joy Schalterprogramme mit PlusLink-Einsatz und Wiser Taster-Modul für smarte Licht- und Jalousiesteuerung
Schneider Electric, globaler Spezialist für Gebäudeautomation, erweitert sein Schalterprogramm ELSO Joy mit einem Universaldimmer und einem Relaiseinsatz aus dem Pluslink System. Beide Einsätze sind für diverse Anwendungsmöglichkeiten geeignet. Der Universaldimmer erkennt beispielsweise die angeschlossene Last automatisch und ist nahezu für alle LED’s geeignet. Mit den neuen Einsätzen präsentiert Schneider Electric für Elso Joy zwei pfiffige Funktionserweiterungen für das intelligente Zuhause.
Bei Neubauten, Renovierungen oder einfachen Nachrüstungen kann das ELSO Joy-Schalterprogramm mit diesen PlusLink Unterputz-Einsätzen für Licht und Jalousie und Wiser Taster-Modulen ausgestattet werden. Dazu werden die Wiser Taster-Module mit Bluetooth Technologie einfach auf den PlusLink-Einsatz aufgesteckt. Nutzer können anschließend mit dem Smartphone über die zugehörige Wiser App bequem Licht und Jalousien in einzelnen Räumen oder – je nach Architektur – auch ganzen Etagen steuern. Besonders komfortabel: Bestimmte Szenarien für festgelegte Uhrzeiten und Situationen lassen sich programmieren und per Fingerwisch abrufen. So können die Rollläden beispielsweise bei Sonnenaufgang automatisch hochfahren oder der Lesemoment bestimmte Lampen erleuchten lassen. Die Einstellungen werden per Bluetooth schnell und einfach von der App an das installierte Wiser Taster-Modul übertragen, das die Funktion von Licht und Jalousie auf lokaler Ebene steuert. Damit bietet die smarte Lösung Anwendern ein Plus an Komfort und Sicherheit.
Intelligente Steuerung auf Basis konventioneller Elektroinstallation
Mit PlusLink verfügt das Schalterprogramm über eine einheitliche Schnittstelle zur Verbindung von Elektronikeinsätzen und Applikationsmodulen. Planung und Montage sind damit bemerkenswert einfach, zudem ist der Funktionsumfang aufgrund zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten besonders hoch. Per Baukastenprinzip lassen sich Elektronikeinsatz und Applikationsmodule unkompliziert und flexibel miteinander kombinieren. Weitere Geräte können jederzeit über nur eine einzige Ader angeschlossen und zu einer PlusLink-Linie verbunden werden. Da die Technologie auf konventionelle Elektroinstallation zurückgreift, ist zum Betrieb weder eine Programmierung noch eine zusätzliche Software notwendig. Alle PlusLink-Funktionen stehen selbstverständlich weiterhin klassisch per Tastendruck zur Verfügung. Über die Wiser Taster-Module können sie zudem remote per Wiser App mit dem Smartphone programmiert und bedient werden. Mit dem ELSO Joy Schaltersystem steht Nutzern ein modernes Schalterdesign aus dem umfangreichen Sortiment von Schneider Electric zur Verfügung.
Deutschland