Wie können wir Ihnen heute helfen?

What is the NEMA rating for the XACA pendant station enclosure?

Issue:
NEMA Rating of the XACA Pendant Station

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Harmony XAC Medium-Duty Pendant Stations

Resolution:
It is rated NEMA 4, 4X (indoor and outdoor), and IP65.
Pistol grip NEMA 4, 4X (indoor), and IP65.

Schneider Electric Deutschland

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen