FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie kann das Betriebssystem einer TSX Micro Steuerung aktualisiert werden?
Zum Laden des Betriebssystems wird der Schiebeschalter im Batteriefach der TSX Micro Steuerung in die Position PRG geschaltet.
Im Display der TSX Micro Steuerung wird PRG angezeigt.
Nun kann das neue Betriebssystem mit der Software OS Loader und einem seriellen Programmierkabel geladen werden.
Die Software OS Loader ist auf dem Windows Desktop unter Start / Alle Programme / Modicon Telemecanique / OS Loader PL7 Pro V4.5 zu finden.
Mit der Funktion 'Datei Auswählen' wird das gewünschte Betriebssystem ausgewählt.
Mit der Funktion 'Betriebssystem Laden' wird das gewünschte Betriebssystem geladen.
Der Ladevorgang darf nicht Unterbrochen werden, da dies zum Ausfall der Steuerung führt.
Nach dem Update wird der Schiebeschalter im Batteriefach wieder in die ursprüngliche
Stellung zurückgestellt.
Im Anhang befinden sich Betriebssysteme der Version 6.4 für TSX Micro Steuerungen.
Anlage(n)
War das hilfreich?