FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Welche Steuerungsmodi stehen beim Motormanagement-System Tesys T zur Verfügung ?
Im LMTR Controller sind 5 vorprogrammierte Motorsteuerungsfunktionen integriert:
- Steuermodus Überlast (Überwachung von Motoren, bei denen der Befehl nicht vom Controller verwaltet wird)
- Steuermodus Direktstarter (Anlauf von Motoren mit 1 Drehrichtung)
- Steuermodus Wendestarter (Anlauf von Motoren mit 2 Drehrichtungen)
- Steuermodus Stern-Dreieckstarter (Anlauf des Motors in 2 Stufen)
- Steuermodus Dahlander (Anlauf von Motoren mit 2 Geschwindigkeitsstufen (Polumschaltung))
Als weitere Steuerfunktion steht der 'Anwendungsspezifische' Steuermodus zur Verfügung, der dem Anwender die Festlegung
eines speziellen Modus ermöglicht, der nicht im Controller vordefiniert ist.
War das hilfreich?