{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Gibt es ein Verbindungskabel für die USB-Schnittstelle des PC und der RS 485-Schnittstelle auf Mini-Din Stecker der Twido-, Micro- und Premium-Steuerung ?

Es wird ein Kabel und ein Wandler benötigt:
Der Wandler hat die Bezeichnung:  TSX CUSB 485

Das Kabel hat die Bezeichnung:  TSX CRJM D25.
Hinweis: Den USB Wandler erst nach dem Installieren des Treibers anschließen (Keinen Windows Treiber verwenden).

War das hilfreich?